主题中讨论的其他器件: TIDA-00313、 INA226
您好!
我想用 ina229创建一个可以测量-18V 到0v 之间电压的电路、我已经检查了 TIDA-00313设计并进行了一些修改、 下面是我的原理图。
使用逆变器电荷泵生成负19V 电压轨的 INA229 IC 可获得-19V 电压轨和 齐纳二极管的电源。
为了与 SPI 与 MCU 通信、我使用 数字隔离 器 ADUM1411ARWZ
请帮我检查以下电路是否可以正常工作、谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想用 ina229创建一个可以测量-18V 到0v 之间电压的电路、我已经检查了 TIDA-00313设计并进行了一些修改、 下面是我的原理图。
使用逆变器电荷泵生成负19V 电压轨的 INA229 IC 可获得-19V 电压轨和 齐纳二极管的电源。
为了与 SPI 与 MCU 通信、我使用 数字隔离 器 ADUM1411ARWZ
请帮我检查以下电路是否可以正常工作、谢谢!

你(们)好、米奇
我已经检查了 ina229规格– 0.3V 至+85V 的共模电压支持、但我 在 INA229 GND 引脚上提供-19V 电压、因此共模电压变为 –19V 至+66V、这是正确的吗?
因此、我的负载电压范围可以是-19V 至+66V、这意味着我可以测量 此电路中的正负电压吗?
此外、我如何连接 VBUS 引脚、我看到一些设计中将 VBUS 引脚连接到 GND 是这样的吗?
此致、非常感谢您回答我的问题。
您好!
是的、您对共模电压可以从-19V 变为+66V 的理解是正确的(您只需确保低侧被连接、这样负载和 INA 的电势相互参考即可)。 根据您在上面原理图中连接 VBUS 引脚的方式、我猜您正在测量高侧、在这种情况下、只要总线电压低于+66V、您的连接就会正常。 如果您在低侧连接 INA、那么您对可以使用的高电压没有限制、但是如果您想测量高于+66V 的 VBUS、则必须对其进行分频、然后相应地调整寄存器的结果。 (类似于 TIDA-00313中的实现方式)。
如果它们将 VBUS 连接到 GND、那么它们可能只是没有使用需要 VBUS 的功能(可能是因为 INA226只能提供36V 电压、并且它们的 VBUS 比 INA 的 GND 高56V、 它们不需要足够的功能来将总线电压分压至可用范围)。
此致、
Mitch