This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:测量-18V 至0V 之间的电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229, TIDA-00313, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169816/ina229-measure-voltage-between--18v-to-0v

器件型号:INA229
主题中讨论的其他器件: TIDA-00313INA226

您好!

我想用 ina229创建一个可以测量-18V 到0v 之间电压的电路、我已经检查了 TIDA-00313设计并进行了一些修改、 下面是我的原理图。

  使用逆变器电荷泵生成负19V 电压轨的 INA229 IC 可获得-19V 电压轨和 齐纳二极管的电源。

 为了与 SPI 与 MCU 通信、我使用 数字隔离  器 ADUM1411ARWZ

请帮我检查以下电路是否可以正常工作、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 TI 论坛。  一般而言、原理图对我来说很好。 但是、它不会显示与 INA 相关的 Load_IN 和 Load_OUT 上的电压、因此您只需确保那里的电压处于与 INA229 GND 引脚相关的共模电压规格内。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、米奇

    我已经检查了 ina229规格–  0.3V 至+85V 的共模电压支持、但我 在  INA229 GND 引脚上提供-19V 电压、因此共模电压变为 –19V 至+66V、这是正确的吗?

    因此、我的负载电压范围可以是-19V 至+66V、这意味着我可以测量 此电路中的正负电压吗?

    此外、我如何连接 VBUS 引脚、我看到一些设计中将 VBUS 引脚连接到 GND 是这样的吗?

    此致、非常感谢您回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在论坛中看到的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、您对共模电压可以从-19V 变为+66V 的理解是正确的(您只需确保低侧被连接、这样负载和 INA 的电势相互参考即可)。 根据您在上面原理图中连接 VBUS 引脚的方式、我猜您正在测量高侧、在这种情况下、只要总线电压低于+66V、您的连接就会正常。  如果您在低侧连接 INA、那么您对可以使用的高电压没有限制、但是如果您想测量高于+66V 的 VBUS、则必须对其进行分频、然后相应地调整寄存器的结果。 (类似于 TIDA-00313中的实现方式)。  

    如果它们将 VBUS 连接到 GND、那么它们可能只是没有使用需要 VBUS 的功能(可能是因为 INA226只能提供36V 电压、并且它们的 VBUS 比 INA 的 GND 高56V、 它们不需要足够的功能来将总线电压分压至可用范围)。   

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回答、我的所有问题都很清楚