主题中讨论的其他器件: THS4541
我将 THS4551用作单端到差分 ADC 驱动器。 THS4551可在5V 电压下运行、但输入电压可能会下降+15至-15V
绝对最大值部分指定输入只能超过电源轨0.5V。它们还指定了10mA 的连续输入电流。
数据表的"输入过驱性能"部分提到了有关内部保护二极管和2倍输入过驱的内容、但我不确定这与绝对最大值部分中的保证有何关系。
THS4541是一款类似的器件、但该器件的数据表似乎提供了有关保护的更多详细信息。 该器件的数据表明确指出:"在过驱情况下、内部输入二极管可以安全地吸收高达±15mA 的电流。 对于需要吸收更多电流的设计、请考虑添加外部保护二极管、例如图80中示例 ADC 接口设计中使用的 BAV99器件。"
如果不需要保护二极管、我宁愿不在电路中添加保护二极管。 驱动器的输入阻抗可能足以限制电流、但我不清楚数据表中的要求是什么。