This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:如果电流受到限制、该放大器能否处理输入上的过压问题?

Guru**** 2452330 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170574/ths4551-can-this-amplifier-handle-an-overvoltage-on-the-inputs-if-the-current-is-limited

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: THS4541

我将 THS4551用作单端到差分 ADC 驱动器。 THS4551可在5V 电压下运行、但输入电压可能会下降+15至-15V

绝对最大值部分指定输入只能超过电源轨0.5V。它们还指定了10mA 的连续输入电流。

数据表的"输入过驱性能"部分提到了有关内部保护二极管和2倍输入过驱的内容、但我不确定这与绝对最大值部分中的保证有何关系。

THS4541是一款类似的器件、但该器件的数据表似乎提供了有关保护的更多详细信息。 该器件的数据表明确指出:"在过驱情况下、内部输入二极管可以安全地吸收高达±15mA 的电流。 对于需要吸收更多电流的设计、请考虑添加外部保护二极管、例如图80中示例 ADC 接口设计中使用的 BAV99器件。"

如果不需要保护二极管、我宁愿不在电路中添加保护二极管。 驱动器的输入阻抗可能足以限制电流、但我不清楚数据表中的要求是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THS4551不会限制流经二极管(流向电源轨或输入之间)的电流。 如果您无法保证您的信号源的电流永远不会超过10mA、那么您可以添加串联电阻器来限制电流或二极管、从而获得大部分电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着、如果我将输入电流限制在10mA 以下、放大器不会损坏?

    有关保护二极管的信息不多。 例如、如果我使用电阻器将输入限制为10mA、这是否保证电压不会超过 VCC+0.5V、VCC+0.5V 也被列为绝对最大值? 或者、只要我限制电流、我是否可以超过绝对最大 VCC+0.5V? 通常、如果允许、数据表中会对此进行注释、但该放大器不会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    限制电流就足够安全了。 (10mA 时、二极管的正向电压大于0.5V。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Awseg、

    如果您的 THS4551电路的输入或输出可以看到8kV HBM ESD、如 CE 测试中所示、我会添加(低电容) ESD 钳位。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但您如何知道这是真的? 正如您所说的、超过绝对最大输入电压会导致输入电压超过绝对最大输入电压、这一点我仍然很紧张。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大输入电压规格的唯一目的是确保没有电流通过二极管。 如果输入电压始终低于 VCC + 0.5V、则无法超过绝对最大输入电流规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Awseg、

    绝对最大额定值的读数如下:

    不要让过压超过0.5V (差分输入电压为1V)。 但是、如果您无法保证这一点、至少会将流入芯片的电流限制在<10mA。

    Kai