This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7211:仿真结果与预期不符 μ A

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171760/tlv7211

器件型号:TLV7211
主题中讨论的其他器件:LMV721

大家好、,请教个问题:e2e.ti.com/.../ant-_5F00_stimulation_5F00_1116-_2D00_-_6F522C67_.TSC

使用LMV721搭建一个电路检测电路,实现当输出电压值Vout大于三极管T1的基极导通电压后,三极管T1导通,将Vout拉低,即VF1输出低电平,但实际仿真结果不符合预期,请问大家有什么建议 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo、

    LMV721的最大电源电压为5.5V。 此外、LMV721不是输入轨到轨运算放大器。 晶体管电路在集电极处不完整。

    您计划做什么?

    Kai