This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器稳定性主要规格

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171746/opamp-main-spec-for-stability

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、
我发现、在许多实际应用中、总是会出现一个运算放大器不稳定的情况、但即使电路不够好、另一个运算放大器也会正常工作。
因此、我想知道是否有一些对稳定性非常重要的重要规格。
您是否想告诉我该规格如何影响运算放大器的稳定性?
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    这里的关键字是"相补角"。 使用 TINA-TI 或任何其他 Spice 仿真器运行相位稳定性分析是了解您的电路是否稳定的最佳方法。

    请参阅此处、例如:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169799/opa2197-about-opax197-pspice-model-rev-d

    另请观看 TI 的稳定性培训视频系列:

    https://training.ti.com/node/1138805

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    [引用 userid="531350" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171746/opamp-main-spec-for-stability "]、您能不能告诉我该规范如何影响运算放大器的稳定性?

    如 Kai 所示、关键字是相位裕度。 对于某些应用、增益裕度也是一个关键因素。 您的问题没有简单的答案。

    通过查看运算放大器开环增益和相位与频率间的关系图、我们可以肯定地说、运算放大器在驱动电阻负载时是稳定的、 但无论如何、我们必须检查相位裕度、以便无论如何验证反馈环路稳定性、尤其是在运算放大器驱动复杂负载时。 可在 OPA192的图16中找到捕获的数字  

    我建议观看我们的精密运算放大器培训视频。 运算放大器中的输入寄生电容和输出复杂负载可能会影响闭环反馈系统的稳定性。 我无法用几个段落来总结复杂的主题。  

    下面是我以前用中文演示的幻灯片的一部分。 英语扬声器无法读取。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到其他注释后、请在下方找到确定稳定性的不同方法的摘要-您还应运行小信号瞬态分析以确认稳定运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回复。 我非常清楚。 谢谢!

    BRS

    Kian