大家好、
我发现、在许多实际应用中、总是会出现一个运算放大器不稳定的情况、但即使电路不够好、另一个运算放大器也会正常工作。
因此、我想知道是否有一些对稳定性非常重要的重要规格。
您是否想告诉我该规格如何影响运算放大器的稳定性?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kian、
这里的关键字是"相补角"。 使用 TINA-TI 或任何其他 Spice 仿真器运行相位稳定性分析是了解您的电路是否稳定的最佳方法。
请参阅此处、例如:
另请观看 TI 的稳定性培训视频系列:
https://training.ti.com/node/1138805
Kai
您好 Kian、
[引用 userid="531350" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171746/opamp-main-spec-for-stability "]、您能不能告诉我该规范如何影响运算放大器的稳定性?如 Kai 所示、关键字是相位裕度。 对于某些应用、增益裕度也是一个关键因素。 您的问题没有简单的答案。
通过查看运算放大器开环增益和相位与频率间的关系图、我们可以肯定地说、运算放大器在驱动电阻负载时是稳定的、 但无论如何、我们必须检查相位裕度、以便无论如何验证反馈环路稳定性、尤其是在运算放大器驱动复杂负载时。 可在 OPA192的图16中找到捕获的数字。

我建议观看我们的精密运算放大器培训视频。 运算放大器中的输入寄生电容和输出复杂负载可能会影响闭环反馈系统的稳定性。 我无法用几个段落来总结复杂的主题。
下面是我以前用中文演示的幻灯片的一部分。 英语扬声器无法读取。

如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond