This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA239:INA239

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169921/ina239-ina239

器件型号:INA239

(1)当我使用 INA239EVM 测量电流时、设置如下:

如果转换时间位设置为50us、并且 Excel 中存储了100000个采样点、则需要大约5s。 但我认为 Excel stores100000非常快、时间不到5s、因此我想问 INA239两个采样点之间的间隔是多长时间、以及如何在 Excel 中存储数据更长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    感谢您使用 TI 论坛。  看一下您的设置,您已经为分流器、总线和温度启用了转换,因此每个转换将有100000个样本,并且实际运行时间应该是15s……   我看到的第一个问题是 SW1没有设置。  此设置需要与 EVM 上的物理硬件开关相匹配。  如果在连接 EVM 的情况下重置 EVM 并刷新 GUI、则应自动填充该值。  

    如果您只需要分流转换、那么您可能需要禁用总线和温度值(即、将寄存器0x1从0xF000更改为0xA000)。  

    样本集之间的间隔是"样本之间的延迟"框中的值、该框将自动填充最短延迟以转换所有数据。  您的"图"页面的屏幕截图使 EVM 看起来没有正确连接。 尝试转到"File -> Program Devices..."  以确保您使用的是最新固件。  要获得更长的数据、您可以增加"#Samples"框中的值。 遗憾的是、这将基于 CPU 资源受到限制。  如果您需要更多数据、则可能需要使用 EVM 的自定义接口、例如 LabView 或任何可读取批量数据和发送/接收串行命令、然后将数据直接流式传输到 Excel 的脚本工具。 EVM 用户指南中有一节介绍了如何在没有 GUI 的情况下与 EVM 进行通信。 这是第4.2.4节"直接 EVM USB 通信"。   

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的说明、我可以正常运行。

    我有如下问题:

    (1)数据表显示了 ADC 的转换时间:50US-4120us、无论50us 是每次点采集所需的时间。  如果#samples set 100000、

    完成是否需要5秒?   

    (2)样本之间的延迟:0.05ms   为0.05,这意味着采样100000个点后,间隔为0.05,然后继续采样下一个100000个样本集。

    (3)单击"保存图解"、数据将以100000点快速存储在 Excel 中、这远小于理论计算时间。 这是因为 ADC 首先转换数据、然后读取数据并将其存储在 Excel 中吗?

    (4)我想知道采样点的最大值

    感谢您的慷慨答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    以下是我对您的问题的回答。 我还建议查看 EVM 用户指南、因为它介绍了 GUI 的工作原理。

    正确、如果您使用的是50µs μ s 转换时间、并且只有一个转换通道被启用(即、只有一个分流/总线/温度通道)、那么收集数据将需要5秒。

    2. GUI 中样本之间的延迟设置是 GUI 通知 MCU 读取寄存器结果值的频率。 因此、如果采样间隔为 0.05ms、采样间隔为100、000次、那么用数据填充图需要5秒。 如果您希望数据在图中的转换速度和数据的可用速度一样快、那么 让样本之间的延迟设置与器件转换时间相同是有意义的。 这就是为什么有"自动延迟"功能。 自动延迟将样本之间的延迟设置为与 INA 中的转换周期相同。 如果您希望数据 处于特定的时间间隔、例如100ms、甚至是1s、那么您实际上只需要更改"周期之间的延迟"按钮。 (对您的应用有用/有趣的任何内容)

    3.当您单击"保存图解"按钮时、它会存储当前在图解中可见的数据。 这就是数据快速保存的原因、因为数据已收集并显示在图中。  

    图 中没有定义的最大值。 这实际上取决于您的系统。 如果尝试的样本太大,则计算机内存可能无法处理所有样本。 如果您尝试读取的数据与样本数量相比过快、则视觉效果可能会滞后、但数据仍会显示。 您实际上只需对您的特定设置进行实验、以了解它可以处理的最大值。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢   Mitch`s 回答先前的问题。

    目前,我已经很好地使用了该工具来测量功耗,我有两个问题需要与您一起提出。 感谢您的慷慨答复

    (1) ADC 的转换时间(50us-4120us),我想知道 不同的转换时间会影响什么?    数据表中提到了与数字滤波器和有效分辨率比相关的内容、您对此问题有何解释。

    (2) INA239有两个电压测量范围:163.84mV/±40.96mV。 对于 s 系统,如果我使用 MCU 来控制40.96mv 至163.84mv 之间的 ADC,ADC 的响应时间是多少? 因为如果电压测量值较大、如果开关时间过长、ADC 可能会损坏。(我知道我可以使用保护来推诿 ADC、我想知道   MCU 命令将转换时间从40.96mv 改为163.84mv)

    感恩节快乐、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    以下是我对您问题的回答:

    (1) INA239使用具有极高采样频率的 Δ-Σ ADC。 在这种情况下、增加转换时间本质上会在 ADC 上获取更多样本并将它们一起取平均值、以获得更准确的结果。  

    (2)我们未指定在数据表中进行内部更改所需的确切时间、但是、当 ADC 处于±40.96mV 设置时、输入端的163.84mV 电压实际上不会损坏 ADC。 相反、结果值将 仅为最大值、您将无法获得精确的测量结果。 根据数据表、在损坏器件之前可置于输入端的绝对最大差分电压为±40V:

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、米奇

    感谢您对上一个问题的解释。

    (1)正如您所说的、增加转换时间基本上需要更多的样本才能获得更准确的结果、我能否知道 我是否将转换时间设置为4120us、也就是它是多少个样本的平均值?  ( 也许,它与内部过滤算法有关?)  

    (2)用户指南显示 INA239evm 的接地端应连接到被测系统的接地端。

    如果 被测系统的总线电压非常高、我是否可以使用 IN-和 IN+来测试小电流、因为它能够承受的共模电压是85V。 如下所示, 我是否可以将 IN 连接到 EVM 的接地端,我想知道这个问题,以便您提出意见和建议。

    此致

    赵宜波  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    以下是我对您的问题的回答。

    (1)数据表未将转换时间与 ADC 的特定采样数相关联。 这部分是因为它不是设定数量的样本、而是设定时间内的样本。  根据 ADC 采样频率的变化、采样的精确数量可能会略有差异。 所有这些都是在内部处理的。

    (2)是的、此器件可用于低侧。 通常、如果总线电压为85V 或更低、则可能需要测量高侧、以免影响负载 GND。 以下视频介绍了在高侧和低侧之间进行选择时的一些设计注意事项: https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-design-considerations 

    此致、

    Mitch