This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:ISO224B 输出稳定性

Guru**** 2915190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6612, ISO224, TLV9061, LM6132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168946/iso224-iso224b-output-stability

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件:LMH6612TLV9061LM6132

大家好、

我正在测试 ISO224B EVM 板以检测高电压、但我没有在 EVM 板上使用 OP-AMP。 EVM 板的输入是电阻分压器、电阻分压器为400k 欧姆:10k 欧姆、EVM 板输出连接到 LMH6612、6612连接到 FPGA。

我连续收集了输出数据、但看起来输出在 前几分钟减少、然后增加。 随附的图片显示 Y 轴为电压(伏特)、X 轴为时间(秒)。

我使用示波器检查了初级高电压、它没有变化。 测试在空调室进行、室温约为23°C、您能不能建议如何提高精度。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    假设 Y 轴为"伏"是否安全?  X 轴刻度是多少?  您能否提供采样 ISO224输出的 ADC 的完整原理图和详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我们看到了什么? VOUTP - VOUTN? 还是仅一个单输出(VOUTP 或 VOUTN)?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom、Kai:

    感谢您的回复。 它是  VOUTP - VOUTN

    X 轴刻度是第二个、14323表示14323秒  图表上的数据根据 ADC/FPGA 输出进行计算。 我在 LHM6612引脚7输出端测量了波形、电压也发生了变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已经检查了2.9V 基准电压和 ISO224的两个输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我完全忽略了你的帖子。 很抱歉。

    TLV9061可能不希望滤波器电容器直接从输出端接地。 这是一种稳定 OPAMP 的简单方法、甚至可能导致振荡。 您可以插入隔离电阻器。 但请参阅下面的内容。

    另一个问题是 LMH6612。 在我看来、LMH6612在该电路中的速度太快了。 ISO224B 的带宽为(仅) 275kHz、但 LMH6612的带宽为345MHz。 这可能会导致稳定性问题、最终与比 LMH6612慢得多的 TLV9061 (10MHz 带宽)结合使用。 在速度快得多的运算放大器的反馈环路中使用慢速运算放大器是不好的。 慢速 OPAMP 的输出阻抗可能在高频下呈饱和状态、并且可能会增加谐振和阻抗最大值、这可能会改变 LMH6612反馈环路中的相位并导致不稳定。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的支持。

    我已将 LHM6612更改为 LM6132BIMX/NOPB、但遇到了另一个问题。 运算放大器 A 输出看起来正常、但输出 B 看起来不 完整、脉冲宽度减小。 使用 LHM6612时没有此问题、是因为 LM6132带宽太低?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    您的电路中仍有 TLV9061? 仍然是 TLV9061输出端的滤波器电容器? 在您的 sketch 中、什么是2.9 VREF? 2.9V 是否太高? 这是否会使 OPAMP "B"的输出达到饱和?

    请显示原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    TLV9061仍在电路中、移除了 TLV9061输出端的电容、将2.9VREF 调节至2.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    你确定吗? 2.6V 将驱动 OPAMP B 的输出达到饱和状态:

    e2e.ti.com/.../allen_5F00_iso224.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    该电路与您的 TINA 文件不同、OP1 -IN 应为 GND。

    我在2.9V 左右的最大电压下测量了 LM6132 (图1)、如果 lm6132 -INB VREF 为2.6V、 则(2.9-2.6) x10 =3V (如图3)。

    我尝试调节 VREF 电压、下图2显示 了 VREF 过低时的饱和情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    这样、根据 ISO224?数据表的图21、

    好的、但 ISO224的输出信号在哪个范围内变化? 我问、因为有两个可能的饱和时刻:离开饱和状态和进入饱和状态。 看起来您正在保持饱和。 这可能会解释信号延迟的原因。

    请准确说明 ISO224的输出信号范围。 我无法从您的示波器图中看到这一点。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    脉冲宽度为10us、我认为 ISO224的输出信号具有2-3 us 的延迟是正常的。 LM6132 OUTA 具有延迟、但仍约为10us、只是不明白为什么 OUTB 脉宽更短。

    测量  ISO224的输出信号 需要 差分探针、我将找到一个来测量它。 我认为应该接近  LM6132 OUTA。