主题中讨论的其他器件:LMH6612、 TLV9061、 LM6132
大家好、
我正在测试 ISO224B EVM 板以检测高电压、但我没有在 EVM 板上使用 OP-AMP。 EVM 板的输入是电阻分压器、电阻分压器为400k 欧姆:10k 欧姆、EVM 板输出连接到 LMH6612、6612连接到 FPGA。
我连续收集了输出数据、但看起来输出在 前几分钟减少、然后增加。 随附的图片显示 Y 轴为电压(伏特)、X 轴为时间(秒)。
我使用示波器检查了初级高电压、它没有变化。 测试在空调室进行、室温约为23°C、您能不能建议如何提高精度。 提前感谢。