这似乎是一个新图、它没有太大的意义、AOL 极性在整个温度范围内是否真的发生变化-当然不是、

在0.1uV/V 的范围内、我将其称为直流 AOL 的倒数、这意味着大于160dB AOL。
规格表中的最小 值约为130dB 类型120dB、这将是 ATE 限值。 我猜这是 ATE 上扫描的单个部件、报告测量误差、因为我记得超过130dB 的 AOL 很难解决。 无论如何,我会把这种情况变成无用的图
只要我注意到存在 odties、TINA 修订版 C 参考设计中的 AOL 图就会将 Aol 相位从180度开始、通常应为0度。