This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:数据表中的混淆图

Guru**** 1649650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1172987/opa828-confusing-plot-in-the-datasheet

器件型号:OPA828

这似乎是一个新图、它没有太大的意义、AOL 极性在整个温度范围内是否真的发生变化-当然不是、  

在0.1uV/V 的范围内、我将其称为直流 AOL 的倒数、这意味着大于160dB AOL。  

规格表中的最小 值约为130dB 类型120dB、这将是 ATE 限值。 我猜这是 ATE 上扫描的单个部件、报告测量误差、因为我记得超过130dB 的 AOL 很难解决。 无论如何,我会把这种情况变成无用的图

只要我注意到存在 odties、TINA 修订版 C 参考设计中的 AOL 图就会将 Aol 相位从180度开始、通常应为0度。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    曲线似乎有一点下滑?

    有关此主题的主题有一个很好的主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949431/opa2180-open-loop-gain-vs-temperature

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是以前出现的、在 ATE 开发中查看了这种类型的数据、 我知道这是在伺服环路环境中完成的、在该环境中、环路强制输出过一个摆幅、并且测量输入误差电压作为 AOL 的测量值。 如果您不知道这一点、那么该图会非常令人困惑-它仍然非常令人困惑、显示极性翻转是不可能的。 我知道我们的测量分辨率超过130dB (sims 与 ate)、您只需测量噪声。 因此、我本会将其作为仿真图、并将其转换为温度范围内的 dB 图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、我们有一些艺术家在这里工作...  这意味着在大约55C 的 AOL 变为无限的:)  

    就 Aol 相位而言、正如您所说的、相移在低频时从0开始、但我们通常会显示 相补角、 从180度开始、如上面的仿真图所示-这样、您可以直接测量 AOL 超过0dB 时的频率下的单位增益相位裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您认真考虑这些图、它们会令人困惑-是的、我了解旋转感应仪表以显示相位裕度、但在 TINA 参考图中、您可以做同样的事情来匹配数据表第一页上的图、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、数据表中的 AOL 与频率间的关系图显示了相移、而 Tina 仿真显示了相位裕度。 这本可以更一致地完成、但正如您所知、数据表是由不同于 Tina 建模的不同团队完成的。 但是、与  我们现场的许多情况一样、我们只需要注意直流时的零相位以表示相移、而直流时的相位为180度以表示相位裕度。  然而,我得到你更广泛的观点--不幸的是,我们生活在一个不完美的世界里。