主题中讨论的其他器件: LMV851
大家好、
我注意到我们有一些器件、如 LMV831、LMV851、这些器件具有 EMI 增强功能。
我看到 EMIRR 确实更高、我想知道我们如何实现这种 EMI 增强。
我们是否在器件中集成了 EMI 滤波器、或者芯片中的哪个组件使其具有 EMI 增强功能?
谢谢、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Brian、
是的、内部电路中添加了小型 RC 低通滤波器。 当然、为了不增加不必要的相移、添加的 RC 滤波器不得太重、并且必须位于 OPAMP 的带宽之外。 因此、它们仅在单位增益带宽以外的频率下工作。 请参阅数据表 LMV831的图42。
这些内部 EMI 滤波器有助于增强对手机辐射的抗扰性、否则可能会导致整流效应。 但是、由于它们在较低频率下不起作用、因此仍然需要遵循通常的设计实践-滤波、屏蔽和接地-。 内部 EMI 滤波不得用作忽略它们的借口。 这是一个很好的选择、但不再如此。
Kai
您好 Brian、
我们有许多工具可帮助您选择运算放大器。 下面是一些链接。 如果您需要进一步的帮助、请随时咨询。 请注意、由于感恩节假期、您可能无法在下周初收到回复。