This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV831:如何实现这种 EMI 增强?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV831, LMV851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173950/lmv831-how-to-achieve-this-emi-harded

器件型号:LMV831
主题中讨论的其他器件: LMV851

大家好、

我注意到我们有一些器件、如 LMV831、LMV851、这些器件具有 EMI 增强功能。

我看到 EMIRR 确实更高、我想知道我们如何实现这种 EMI 增强。

我们是否在器件中集成了 EMI 滤波器、或者芯片中的哪个组件使其具有 EMI 增强功能?

 

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、内部电路中添加了小型 RC 低通滤波器。 当然、为了不增加不必要的相移、添加的 RC 滤波器不得太重、并且必须位于 OPAMP 的带宽之外。 因此、它们仅在单位增益带宽以外的频率下工作。 请参阅数据表 LMV831的图42。

    这些内部 EMI 滤波器有助于增强对手机辐射的抗扰性、否则可能会导致整流效应。 但是、由于它们在较低频率下不起作用、因此仍然需要遵循通常的设计实践-滤波、屏蔽和接地-。 内部 EMI 滤波不得用作忽略它们的借口。 这是一个很好的选择、但不再如此。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢。 非常清楚。

    我想知道我们是否有选择运算放大器的指导?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们有许多工具可帮助您选择运算放大器。 下面是一些链接。 如果您需要进一步的帮助、请随时咨询。 请注意、由于感恩节假期、您可能无法在下周初收到回复。

    Selguide

    按电路功能快速搜索和搜索

    选择运算放大器时的3个注意事项

    《模拟工程师烹饪手册》

    《AN-31放大器电路集合》

    使用通用运算放大器进行设计