您好、专家。
感谢 您的支持。
我在这个网站上得到了非常有价值的信息以及您的建议。
这个问题与我上一个主题的项目相同。
但是、与该线程不同、
我还必须生成电压源(缓冲器)、以便对 DUT 应用正弦波。
目标为3A 峰值、频率为20~1MHz、与最后一个线程相同。
因此、我尝试使用8~12ea THS3491、如下所示。 这在您的文档之一中进行了说明。

但我无法使用大 Rs、我想尽可能减小它。
因为如果 Rs 比 DUT 大得多、大部分电压将施加到 Rs。 不是 DUT。
因此、如果可能、所有并联放大器的等效 Rs 应小于100m Ω。
因此、每个放大器的 Rs 应该为1.2欧姆或小于该值。
您能给我一个建议吗?
非常感谢您的支持。
谢谢你