This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:关于散热焊盘封装

Guru**** 2768805 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, THS3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171213/ths3001-regarding-thermal-pad-packaging

器件型号:THS3001
主题中讨论的其他器件:THS3491

大家好、

THS3001HVIDGN 采用两种散热焊盘封装、如 DGN0008D 和 DGN0008G。

我们是否有任何方法来指定散热焊盘封装?

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议在新设计中使用 THS3001、因为它存在内部设计问题、请使用 THS3491

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    我明白了。

    THS3001的内部设计问题是什么?

    我想知道的原因是、我的客户需要解释他将部件更换给客户的原因。

    如果他知道、他将使用 THS3491。

    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出级中的主要偏置电流设置电阻器的结构过于狭窄-这会导致输出级静态电流变化过大、当它变得很低时、客户已经看到设计正在运行、在同一设计中开始振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您回复我的消息。

    具体来说、静态电流对输出电压振荡有多大的影响。

    THS3491是否可以输出+-15V (Vcc =+-18V)?

    或者是否有满足上述要求的 IC?

    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto San、您好!

      THS3491和  THS3001不能 设置为 VS+/- 18V。 输出电压范围可接近+/-15V、且任一电源具有1.5V 余量、但客户是否愿意使用自举设计来实现高输出摆幅、如本参考设计 TIDA-060033参考设计| 德州仪器 TI.com 所示。

     如果没有、输入信号的特性、放大器输出端的负载以及所需的带宽是什么?  

    谢谢、

    Sima