This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:方案审查

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174029/ina180-scheme-review

器件型号:INA180

尊敬的团队:  

我已经为 INA180计算了以下外设:  

您能否确认所有值对您来说都合适?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    值看起来是什么。  请验证电流的方向。  在输出端、验证您没有大于1nF 的电容器、或者在电容之前放置一个隔离电阻器。  如果使用输出驱动 SAR ADC、请参阅此应用手册。   https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将输出连接到 LPF、例如:

    没关系吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    使用20kΩ Ω 隔离电阻器时、我不会看到任何问题。  我进行了仿真以验证、您只需在电路稳定之前了解长时间常量即可。