This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA607:评估 OPA607是否可用作 OPA365的替代产品。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA365, OPA607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168933/opa607-evaluating-whether-the-opa607-can-be-used-as-a-replacement-for-the-opa365

器件型号:OPA607
主题中讨论的其他器件:OPA365

您好!

我使用 OPA365进行电流感应。
我们正在评估 OPA607是否可用作 OPA365的替代产品。 下面是电路图。

・反馈侧和输入侧的电阻值之比为41.7dB。
・运算放大器输出由 R5和 R6分频、用于电流监控。


问题1:由于 OPA607和 OPA365的 GBW 为50MHz、因此是否正确假设开环增益和闭环增益相同?

问题2:在相同条件下、运算放大器输出波形幅度相差约35%的原因是什么?

问题3:运算放大器输出波形因三角波而失真的可能原因是什么?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    您在电路中使用的 R2和 R3的值是多少? V+电压是多少(在图中标记为下面)? 您能否共享感测电阻两端的电压(Vin)图?

    此致

    ANANT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anant

    寄存器值为 R2=200、R3=27K。


    我上次发送给您的波形显示了输出电感的电流波形。 通过将此电流通过检测电阻器来检测电压。 因此、V+电压是检测电流 IL 乘以检测电阻值1MΩ。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    它应该起作用:

    e2e.ti.com/.../astro_5F00_opa365.TSC

    e2e.ti.com/.../astro_5F00_opa607.TSC

    那么、还有其他东西在运行。

    电阻器的制造容差可能起作用。 但我发现小针和示波器图中输出信号中的周期性振铃更加可疑。 电路是否存在大量共模噪声? 当分流器的接地距离差分放大器的信号接地太远时、可能会产生此类共模噪声。 因此、即使出现电感振铃、OPA365似乎比 OPA607更能抑制这种振铃:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kai

    它用于以下电路配置。
    ・比较 OPA365和 OPA607的输出波形时、会发生差异。 OPA607的 Δ I ΔV 约为 OPA365的50%。
    ・当 R1打开时、OPA365和 OPA607的波形几乎相同。

    问题:
    ・OPA607连接到具有低输出阻抗的电路、因此 ΔV Ω 变得很小。 此用法是否有任何问题? 我担心超出组件额定值。
    ・如果没有问题、我想使用这种方法、但温度和时间会 ΔV 变化?
    与高阻抗电路连接相比、我担心变化会很大。
    ・请详细说明 OPA607振幅变小的机制。 如果内部电路与 OPA365进行了比较、则很容易理解。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai

    您是否可以回答我之前发布的三个问题?

    ----------

    问题:
    ・OPA607连接到具有低输出阻抗的电路、因此 ΔV Ω 变得很小。 此用法是否有任何问题? 我担心超出组件额定值。
    ・如果没有问题、我想使用这种方法、但温度和时间会 ΔV 变化?
    与高阻抗电路连接相比、我担心变化会很大。
    ・请详细说明 OPA607振幅变小的机制。 如果内部电路与 OPA365进行了比较、则很容易理解。

    ----------

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    如仿真所示、OPA607无法处理重负载(180R、47nF、10R 和10nF)以及 OPA365。

    OPA365消耗的电源电流为4.6mA、而 OPA607消耗的电源电流仅为0.9mA。 这是一个巨大的差异。 此外、与 OPA607的500R 相比、OPA365显示开环输出阻抗为30R。 这也是一个巨大的差异。 所有这些都表明、与 OPA607相比、OPA365具有更强大的输出级、并且可以更好地处理重负载。

    您可以从仿真中看到、OPA607的驱动能力远远超过它的能力。 您可以尝试增大180R 和10R 电阻、减小47nF 和10nF 电容、从而削弱负载。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai

    由于更改电路常量(180R、47nF、10R、10nF)需要评估工时、因此如果我们发现运行没有问题、我们希望按原样使用它。 请告诉我、与轻负载相比、在重负载下使用时、ΔV 随温度变化或随时间推移而变化、或者超过了运算放大器的额定值。

    此外、在仿真中、紫色波形的峰值与电流波形的峰值相位滞后、但在测量的波形中没有相位滞后。 为什么相位延迟?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    我开始重复一遍:与 OPA607相比、OPA365消耗的电源电流要高得多、因此输出级更强。 OPA365的额定失真低至600R 负载、请参阅数据表的图13。 另一方面、OPA607的失真仅在2k 负载下额定、请参阅数据表的图7-9。 这也表明 OPA365具有更强的输出级。

    现在、假设47nF 电容在250kHz 时呈现14R 的阻抗、在信号谐波处甚至更低。 因此、OPAMP 的输出"短路"、阻抗约为180R。 与 OPA607相比、OPA365具有更强的输出级、可以更好地处理这种短路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai

    我能够从您的答案中了解到 OPA365和 OPA607的输出级之间存在性能差异。

    Q1)如果在这些条件下使用 OPA607、它的运行是否会出现任何问题?

    Q2)在下面的仿真中、红色波形的峰值滞后于电流波形的峰值。 为什么相位延迟?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    除非您将输出滤波器重新设计为更高的阻抗版本、否则无法在此电路中使用 OPA607。 您现在使用的输出滤波器会以250kHz 的频率对 OPA607的输出及其谐波进行短路。

    仔细查看示波器图时、您会发现还存在相移:

    还请记住、仿真电路高度简化、不会影响真实电路的所有寄生电感和杂散电容。 还有来自输入的额外噪声(HF 振铃)、该噪声也未在仿真中建模。 但仿真结果足以证明 OPA607在这里不是一个好选择。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai

    我知道不应使用 OPA607。
    看一下您发送的示波器图、它确实是移相的。 您能告诉我相移的原因可能是什么? 如果您以内部电路为例进行说明、则更容易理解。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    相移是由 OPAMP 的有限开环输出阻抗引起的。 理想放大器的输出阻抗为零欧姆。 但实际运算放大器与此不同。 OPA365具有强大的输出级和更高的电源电流、可提供30R 的开环输出阻抗、而 OPA607具有较弱的输出级和较低的电源电流、则显示为500R。 这是一个巨大的差异、说明了为什么 OPA365在这里正常工作、而 OPA607在这里不正常工作。

    Kai