This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:输入类型是否可能是电压?

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114, TL441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174572/log114-is-it-possible-that-input-type-is-voltage

器件型号:LOG114
主题中讨论的其他器件: TL441

大家好、

LOG114是否可以输入类型为电压?

是否有任何输入类型为电压的对数放大器?

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke、

    当然可以。 通过电阻器将输入电压转换为电流。 例如、请参阅数据表图1中的 RREF。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    感谢你的答复。

    图1看起来输入类型是电流。 您是否可以解释详细信息?

    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke、

    假设您将一个2.5M 电阻器的一端安装到引脚4、另一端安装到0V 和2.5V 之间的可变电压源。 然后 LOG114的输入信号是0V 至2.5V 之间的电压。 2.5M 电阻器可将输入电压转换为0A 至1µA Ω 的输入电流。

    A1和 A2是运算放大器、其+输入连接到信号接地。 由于存在负反馈(Q1和 Q2)、这些运算放大器的输入位于虚拟接地端并提供电流输入(零欧姆输入阻抗)。 因此、这些运算放大器只能在输入电流下工作。 但是、借助电阻器、您可以将任何输入电压转换为输入电流。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yama-San、

    当然、可以使用用作电压-电流转换器的电阻器、如 Kai 所述。 这是 LOG114数据表在 PG 上的状态。 18关于在输入电压"电压输入"下运行- LOG114在电流输入下提供最佳性能。 电压输入可通过使用带有串联电阻器的低阻抗电压源直接处理、但动态输入范围被限制在大约三十倍的输入电压。 由于所需输入电压的幅度和相应串联电阻的大小、存在此限制。 对于10nA 的输入电流、需要10V 电压源和1GΩ Ω 电阻器。 电压和电流。"  因此、使用电压输入与电流输入的真正缺点是动态范围从7或8个十进制降至大约3个十进制。

    TI 有一个旧得多的对数放大器、即 TL441、它 使用 不同于 LOG114的方法生成对数函数。 似乎使用 Gilbert 模拟乘法器单元生成对数函数、而不是从运算放大器反馈中的二极管获得的对数响应。 在 TL441数据表中、图15显示了输入电压范围大于80dB 的对数放大器。 这是40年的工作时间、其输入电压范围如图所示。 15图。 如需更多信息、请参阅 TL441数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl441.pdf

    请注意、我没有关于该应用电路以及如何调整电位器以获得该性能的其他信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程