This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:模拟工程师#39;s 计算器 VOUT 最大值和 VOUT 最小值计算

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1175224/ina333-analog-engineer-s-calculator-vout-max-and-vout-min-calculations

器件型号:INA333

您好!

我和我的客户一起在 INA333的"INA VCM 与 Vout"选项卡上查看模拟工程师计算器作为所选组件。 输出电压以 2.5V 基准电压为5V V+和0V V-时最大值限制为4.7V、最小值限制为-0.3V。 但是、当我查看数据表时、它显示输出为:

我缺少什么吗?   

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    INA333数据表显示了基于 INA333内部电路拓扑的最佳输入和输出电压范围。  但是、这些范围可能会进一步受到限制、具体取决于应用的具体细节、例如电源电压、基准电压以及增益和 VCM -请参阅下文。  这是我们使用 INA Vout 与 VCM 计算器来显示所用不同配置的输入/输出电压范围变化的主要原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    假设器件在轻负载条件下可以比计算器显示的性能更好吗? 我将查看图29。  我客户的应用是 INA333、Vs- 0V、Vs+ 5.0V、增益50V/V、Vref 2.5V、 和共模2.507V。 当我在计算器中应用这些参数时、我得到 0.3V 至4.7V。 我正在等待听到输出加载的内容。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    Marek 在接下来的几天内都不在、所以我会尝试解决问题;总的来说、是的、您的陈述是正确的。  输出摆幅应仅受上述配置中输出放大器摆动到电源轨的能力的限制。  图20似乎支持这一要求(假设图中的所有电压都降低了2.5V):  

    输出限制看起来几乎为+/- 2.45V、这与"电源轨输出摆幅"规格相对应。 50mV:

    请注意、这是室温、这大概是计算器和数据表之间的差异所在。   

    我将检查并查看是否有更多信息、了解为何它比电源轨偏离+/- 300mV。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于其应用、INA333的输出进入另一个运算放大器、因此负载 为高阻抗、因此非常小。 我尝试在 PSPICE 中为 TI 运行仿真、但遇到收敛问题。 请参见随附的。 很抱歉、我正在旅行、没有太多时间尝试和调试。  

    谢谢、

    Johne2e.ti.com/.../INA333_5F00_Sim.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    存在大量问题、其中一些似乎与 TI 的命名和 PSPICE 相关(您在任何文件名中都没有空格、这是一个很难确定的问题)。  在电路侧、仿真上的输入设置不正确-共模位于 GND。  您应该能够进行如下更改:

     我在 TINA 中构建了此功能以进行验证:

    在 TINA 仿真中、输出能够从正电源轨上升70mV、从负侧的电源轨下降30mV。

    这与爪形曲线对齐、显示负极侧的输出驱动更好。  因此、如计算器中所示、电源轨的总体性能应优于300mV。 我将查看计算器显示300mV 的原因、但这可能是几天时间。

    此致、
    Mike

     e2e.ti.com/.../INA333_5F00_John_5F00_Example.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我相信模拟工程师的计算器在 INA333模型中有错误。  在上述条件下、在25C 下、其输出应在50mV 范围内摆动到任一电源轨、在整个温度范围内、其输出应在最大70mV 范围内摆动至电源轨。  我们正在努力解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    使用三个理想运算放大器对 INA333的内部电路进行仿真表明 INA333的内部节点似乎没有饱和:

    e2e.ti.com/.../john_5F00_ina333.TSC

    因此 INA333应提供完整的输出电压范围。

    但请记住、数据表中提到的输出范围规格

    "输出范围:(V–)+0.05V 至(V+)–0.05V"

    意味着 OPAMP 的输出级不再在其线性工作范围内运行时的饱和输出电压。 另一方面、要线性运行、输出电压应与电源轨保持100mV 的距离。 请参阅数据表中的"增益误差"和"增益非线性"规格。

    通过以下方式、您可以在 Michael 的仿真中非常轻松地看到饱和效应:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们! 这是超级有帮助的! 请在您更新工程师计算器时通知我们。  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运!