This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6624:当用于测量分流器电流时、LMH6624MAX NOPB 放大器降噪。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6624, LMH6629, LMH6609, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174268/lmh6624-lmh6624max-nopb-amplifier-noise-reduction-when-used-to-measure-the-current-with-shunt

器件型号:LMH6624
主题中讨论的其他器件: LMH6629LMH6609OPA855

我使用此 IC 进行电压放大、以使用分流值0.03E 测量电流。  

我在这里看到的是、时间为5ns 的800mV 正弦波。 [使用 MSO 时测量范围为500mV 和5.00ns ]。 输入短路时也是如此。

可能是什么原因。

我需要1GHz 的放大器带宽。 电路中有5级放大器、每个增益为 G1 = 5、G2 = 5、G3 = 5、G4 = 1、G5 = 1。  

当 RF = 5k 且 R1 = 1k 时、分别更改为500E 和100E。 此噪声从2V 峰峰值降低到800mV 峰值峰值。

请参阅随附的两个波形。  

目标是将其降至最低、以测量100mA 的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    您的电路正在振荡。 请记住、LMH6624是一款解补偿运算放大器、需要10V/V 的最小增益才能稳定运行。 请查看数据表。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。  

    我理解您的观点。 那么、如果我保持增益>=10、如何使用1GHz 带宽。

    我必须测量高达500MHz 的谐波。  

    有没有路由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    增益带宽(GBWP)为1.5GHz、但带宽不是。 例如:增益为10V/V 时、100MHz 带宽可提供1GHz 的增益带宽、但带宽仍为100MHz。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的。 了解。

    那么、如果我们将增益降低到10以下、则不能用于更大的带宽并使振荡保持在非常小的水平上?

    我们的要求是、我们需要具有1GHz 带宽的放大器。 如果这不起作用、您能提出建议吗?  

    谢谢、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    LMH6624不是一个好选择。 此外、如果您希望精确测量高达500MHz 的谐波、则应选择带宽大于1GHz 的 OPAMP、以获得足够的线性增益保留。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。 您能不能建议一些符合我们要求的好器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请参阅增益设置

    W (mW) 输入电流(A) R (分流) V (输入电压) G1 G2 G3 G (总计) 输出电压
    0.003. 0.01. 0.03% 0.0003. -10 11. 11. -1210. -0.363.
    0.3. 0.1. 0.03% 0.003. -10 11. 11. -1210. -3.63

    它仍然显示大约102.45MHz 正弦波的噪声。  

    ~85mA 电流流经分流器。 分流值为0.03E

    请参阅原理图。

    谢谢、Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

     这是 LMH6609还是 LMH6624? 在这种情况下、LMH6609不会解补偿、但带宽比 LMH6629低。  

     上表列出了预期的设计要求。 放大器的输入端或两个输入端接地时测量的示波器是否接地(这是噪声的含义吗?)

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    使用 LMH6624MAX NOPB。 应用可轻松测量所有谐波高达100MHz 的电流(<+-100mA)。  

    当我将输入短路时、我得到的波形为  

    因此、我尝试使每个放大器增益等于和大于10。

    但未解决。  

    请查看原理图。  

    谢谢、Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

     该原理图在避免  LMH6624振荡方面看起来不错、因为它已通过更高的增益进行调整。 您可以分享一下布局的片段吗?

     我还建议在组装有一个小值电阻器的 R12之后的第一级使用示波器进行探测。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    我认为反馈电阻有点太高:

    e2e.ti.com/.../anurag_5F00_lmh6624.TSC

    好的、相位裕度的差异不是很大、但可以区分成功和失败之间的差异。 当您选择高于500R 的反馈电阻时、请参阅图46中的增益峰值。

    看看会发生什么情况、当您向运算放大器的输出添加最少数量的杂散电容时:

    因此、请再次将 R12、R13和 R14增加到100R、Sima 已经提到过这一点。 将这些隔离电阻器连接到最靠近运算放大器输出引脚的位置。

    解补偿1.8GHz (GBWP)高频运算放大器不能被视为慢速标准运算放大器。 他们是高速度的马匹,即使是最小的错误也不能原谅。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要回答有关如何获得这组增益以提供超过1GHz 闭环带宽的问题、您可能应该切换到更新得多的 OPA855、