主题中讨论的其他器件: LMH6629、 LMH6609、 OPA855
我使用此 IC 进行电压放大、以使用分流值0.03E 测量电流。
我在这里看到的是、时间为5ns 的800mV 正弦波。 [使用 MSO 时测量范围为500mV 和5.00ns ]。 输入短路时也是如此。
可能是什么原因。
我需要1GHz 的放大器带宽。 电路中有5级放大器、每个增益为 G1 = 5、G2 = 5、G3 = 5、G4 = 1、G5 = 1。
当 RF = 5k 且 R1 = 1k 时、分别更改为500E 和100E。 此噪声从2V 峰峰值降低到800mV 峰值峰值。
请参阅随附的两个波形。
目标是将其降至最低、以测量100mA 的电流。