This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6643:输入偏置电流方向

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177770/lmh6643-input-bias-current-direction

器件型号:LMH6643

您好!

我正在 分析 LMH6643的输入偏置电流可能导致的最坏情况输出电压误差。 我认为失调电压误差应 等于流入 IN-乘以负反馈电阻器的偏置电流。 我看到数据表指定了负输入偏置电流以及注释"正电流对应于流入器件的电流"。

我的问题是、对于这个特定的运算放大器、流入 IN 的输入偏置电流是否可以是正值? 还是所有 LMH6643器件的偏置电流都为负? 由于 IN-似乎在内部连接到 PNP 晶体管的基极、泄漏电流似乎总是沿一个方向流动、但我想确保+和-电压误差对于此应用而言都很重要。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这里的线索是这是一个负电源轨输入 VFA、因此实际上两个 PNP 晶体管上的输入都流出了引脚、因此它们的偏置电流或基极电流都流出了引脚。  

    数据表中的定义有时是奇数的,但流入源 R 的 V+电流将提供正向输出电压,输出的 V-电流将提供负向输出-在这里可以消除偏置电流,从而产生 IOS*RF 误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 我们的 IN+引脚当前直接连接到运算放大器的输出、因此我的理解是我们不会得到输入电阻器的消除效果、但这是我希望在未来做出的改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我认为"正电流对应于流入器件的电流。" 仅 定义应将哪个电流方向视为正。 negatíve 指定了 Δ I 值(对于两个输入)、因此偏置电流始终流出器件。 没错、它与输入差分对使用 PNP 晶体管的事实有关。

    请注意:轨到轨输入级可 具有双向偏置电流(方向取决于输入共模电压)、请参阅  第9页和第10页以及轨到轨运算放大器应用中的图11。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是看到你的问题在我准备我的答案时已经被迈克尔回答了:-)