This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3603:TLV3603支持

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1175152/tlv3603-tlv3603-support

器件型号:TLV3603

您好!

  这是来自中国深圳的 Allen Hu、我对 TLV3603有疑问、请参阅以下文献了解详细信息。

其中:

 -AC_IN 的范围为直流5.6V ~ 19V;

 -ac_DC_5V2为5.2V;

电路将监测 IN+的输入电压是否大于0.4V。 如果是、OUT 将输出"高电平"、然后下拉"LE"并保持"高电平"。

您能不能帮助您查看电路是否可以执行。如果可以、如何改进或首选哪一个器件。

期待您的反馈/建议。

非常感谢

胡艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    感谢您在 E2E 上发帖。  我对该电路的工作方式有点困惑、因为您提到 AC_IN (假设您是指 AC_VIN)不是固定的(范围为5.6至19)。  如果您没有要比较的固定基准、那么当 IN+高于0.4V 时、您将如何监控?  最好对 VCC 电压进行分压以创建基准。  很抱歉,我不明白。   

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck Sins:

     感谢您的及时反馈。

     VIN-的最大电压为19/61 = 0.311V;这意味着如果 VIN->=0.4V、OUT 将输出高电平。是这样吗?

    如果有任何错误、请随时纠正。

    谢谢

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是 VIN+>=0.4V、很抱歉造成混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢后续行动。 是的、如果 AC_VIN 为19V、则 VIN-处的电压将为0.311V、因此 VIN+需要大于0.311V 才能将其切换为高电平。

    不过 、您提到 AC_VIN 可能为5.6V、 这在 VIN-处为0.0819V、因此 VIN+只需大于 0.0819V 即可将其切换为高电平。  

    SHORT_DET1或 SHORT_DET2的预期电压是多少? 还是 VIN+? 它可以是0.4V 以外的其他电压吗?

    正如 Chuck 提到的、使用诸如 AC_DC_5V2之类的固定基准并将其分频可能更容易、而不是使用 AC_VIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    我们尚未在该主题上看到任何新帖子。  您还有其他问题吗?  否则、我们将假定您的问题到此结束。  如果需要其他帮助、请随时答复。

    感谢您对论坛的支持。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    很抱歉迟到了、感谢您的大力支持。

    是的、它已修复。

    再次感谢。

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Allen 的更新。  请单击"此问题已解决"。