This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:输入保护

Guru**** 2879420 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, OPA197, DRV401, INA828, TPS60403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732955/ina826-input-protection

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件: OPA197DRV401INA828TPS60403

当我们的单体进行脉冲噪声测试时、它们发现了附加的波形。

e2e.ti.com/.../INA826.pptx

VOUT 变为 GND、然后 Vout 在5us 后返回。

 INA826的输入保护是否会导致此行为?

当它们在同一条件下使用 OPA197时、它们没有发现这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    您能给我们展示一个原理图吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉

    您的客户脉冲"噪声"似乎具有很大的量级、可将输出电压驱动到负电源轨。  一旦输出级在接地附近被触发、它需要一段时间才能从非线性状态中恢复-这称为过载恢复时间。   

    话虽如此、您的客户应用存在几个未回答的问题-一个是、所附波形上显示的电压为数百伏、这是难以理解的。  此外、应用的输入共模电压是多少?  任何高于2.8V 或低于0.5V 的 VCM 都会显著限制输出级的线性运行-请参阅下文。

    总之、请提供客户原理图、以便我们能够更好地为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek-San

    感谢你的答复。

    关于电路:

    抱歉、他们无法发送电路。

    但此处提供了其他信息。

    它们将 INA826与 DRV401搭配使用。

    INA826 IN+、IN-连接到分流电阻器。

    REF 连接到 DRV401 2.5V 基准

    附加的波形。

    e2e.ti.com/.../1488.Waveform.pptx

    他们希望了解以下内容。

    为什么在 相同条件下使用 OPA197时他们找不到这种行为?

    2.如果他们使用 INA828,这种行为是否 与 INA826相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉-圣、
    如果他们将 DRV401与 INA826配合使用、我希望分流电阻器位于 DRV401前面、而 INA826用于获取 DRV401的信号。 因此、为了回答您的问题、我需要了解电路。
    请提供手动绘制的原理图
    2.输入共模电压是多少(分流电阻器两端的电压)?
    DRV401的输出信号是什么? (我希望它被馈送到 INA826的输入端)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek-San

    感谢你的答复。

    随附了手工绘制的原理图

    e2e.ti.com/.../circuit-_2600_-waveform.pptxAlso、最后一页的波形为 OPA197。

    目前、它们使用 INA826 +5V/0V 单电源。

    如果它们使用 INA826 +15V/0V 单电源、这种现象是否消失?

    如果他们使用 INA828、这种现象是否消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉-圣、

    INA826为输入阻抗为10Gohm 的仪表放大器、而用作差分放大器的 OPA197的输入电阻低得多、因此它们不是等效电路。 它们是否使用您的 INA826图中所示的电阻器? 如果是这样,他们就不应该这样做。 OPA197的带宽远高于 INA826、这可能会影响两个电路中交流响应之间的差异。  通过查看您提供的波形、可以清楚地看到、与 INA826输出在负电源轨上崩溃不同、在 OPA197情况下、输出保持在其线性范围内。  因此、我怀疑您的客户发现的问题也可能与 INA826的输入过驱动超出其线性范围有关、这将激活输入过压保护电路(请参阅下文)、从而导致恢复时间长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kura-San

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marek-San

    感谢你的答复。
    您是正确的。它们不使用图中所示的 INA826电阻器。
    有附加信息。
    当它们使用 INA826 +12/0V 单电源时、会发生这种现象。
    当它们使用 INA828 +12/0V 单电源时、不会发生这种现象。

    他们想知道为什么在使用 INA828时不会发生这种现象。

    请向我们提供您的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    您是正确的。它们不使用图中所示的 INA826电阻器。
    有附加信息。
    当它们使用 INA826 +12/0V 单电源时、会发生这种现象。
    当它们使用 INA828 +12/0V 单电源时、不会发生这种现象。

    他们想知道为什么在使用 INA828时不会发生这种现象。

    请向我们提供您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了回答您有关 INA826和 INA828响应差异的问题、我需要了解所有电路详细信息和发生这种情况的条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marek-San

    感谢您的支持。

    抱歉、它们无法提供原理图。
    他们考虑在+12/0V 单电源、VCM:6V 下使用 INA828
    如果这种现象是由 VCM 范围引起的、它们可能会增加负电源轨。
    这是一个有效的解决方案吗?请给我们您的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉-圣、

    在单个12V 电源中、增益为4且 Vref 为2.5V 时、INA828的最大输出范围为0.1V <Vout<11.9V for Vcm=6V - see below.  

    在这种情况下、有效输入电压范围如下图所示、在 VCM=6V 时为-0.6V 至2.35V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INA828.pptxMarek-san

    感谢您的支持。

    他们对 VS-使用负电源进行了实验。

    请参阅随附的文件。

    负电源可在 GND 至-12V 之间调节。

    当 VS-为-3V、-5V、-12V 时,找不到反相输出。

    请告诉我们找到这些波形的原因。

    根据这一经验、 他们正在将-5V 电荷泵(TPS60403)添加到 VS-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉-圣、

    我不确定如何理解您关于未找到反相输入的陈述-请澄清。

    由于我没有电路原理图、所以我不清楚输入电流(蓝色波形)在电压方面的转换结果及其共模电压是多少。 请记住、两个输入的单端输入与差分输入之间存在输入共模电压差异。  例如、对于-2V 和+2V 输入、VCM=0、但对于0V、4V 输入、VCM=2V 而不是0V - VCM 是两个输入的平均值。

    使用-5V 负电源而不是接地、将产生如下所示的线性输入电压范围。  请注意、如何定义输入共模电压 VCM: 对于最大 Vout=11.9V、VCM=(7.175V+4.825V)/2=6V、对于最小 Vout=-4.9V、VCM=(5.075V+6.925V)/2=6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我的解释不够。

    它们使用具有 DRV401.INA828 REF 连接到 DRV401 REFOUT (2.5V)。
    蓝色是汇流条处的脉冲噪声。

    PowerPoint 文件的 P4至 P11中没有输入电压波形。
    P4至 P11的输入电压与 P1至 P3 (绿色)相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉-圣、
    问题是输入脉冲显示为150A、但由于我没有原理图、我无法知道这会对输入共模和差分电压产生什么影响。 我怀疑它们违反了如上面输出摆幅与 VCM 间关系图中所示的 INA828线性输入范围、但在不查看原理图的情况下、我无法为它们提供确切的答案。 因此、我可以说、他们应该仔细查看 Vout 与 VCM 间的关系图、以确保电路在其线性范围内运行、以获得所使用的特定电源电压、增益和基准电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kura-San

    我们已经有一段时间没有收到您的回复。 您对此还有其他问题吗? 如果是、只需发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis