This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:连接负载时输出电压下降0.5V

Guru**** 2969280 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740517/opa548-output-voltage-drop-for-0-5v-when-load-attached

器件型号:OPA548

您好!

我想使用 OPA548作为电源、其稳压输出为0至5V、电流为3A。 我使用的是 SBOS070C TI 文档中的参考原理图以及针对输出电压的 PWM 调节。 当我设置输出(例如4V)电压并连接电阻3、3欧姆以模拟1、21A 的负载时、输出电压下降至3、5V。 我的需求是能够模拟锂聚合物电池并在电流支持高达2、5A 的情况下提供正确的电压。 由于我获得了输出压降、因此我无法使输出保持稳定。 我已将电流限制设置为4A、电源为12V/5A。  

当负载所需电流小于 OPA548可提供的最大电流时、OPA 548无法保持电压输出的原因是什么?

此致、

Vlatko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vlatko、

    可能 OPA548过热并进入热关断状态。

    输出电压为4V 时、OPA548上的12V - 4V = 8V 将下降。 8V 乘以1.21A 可实现9.7W 的热耗散。 如果没有散热器、则必须考虑30°C/W 的结至环境热阻。 因此、在整个环境温度范围内、芯片将加热至9.7W x 30°C/W = 291°C。 这表明您需要使用大型散热器来散热所有热量并防止 OPA548进入热关断状态。

    另一种补救方法是使用较小的电源电压。 输出电流为3A 时、电源电压必须至少比输出电压高4V。 因此、您可以将电源电压降低至9V。

    最后但同样重要的是、您可以并联两个 OPA548、如数据表的图36所示。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的快速重播。 我还注意到、在测试中、当我承受相同的负载时、引脚1 (用于调节输出电压)上的输入电压会下降。 在我的测试中、我在引脚1 4.21V 上设置了、并在 G 为1、01的情况下获得4、26V 输出。 但是、当我在输出端连接3.3欧姆的负载时、我得到3、77V、在输入引脚1 A 上得到3、97V。 这意味着输入电压也会下降、这是我不理解的原因。 引脚1上的输入电压下降的原因可能是什么?
    OPA4548对此有什么影响吗?

    BR、
    Vlatko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vlatko、

    OPA548会变得很热吗? 您是否使用散热器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../opa548_5F00_test.pdfHiKai、

    是的、我背对背使用两个散热器、认为 OPA548是热的、但我可以毫无问题地触摸它们、这意味着不会太热。

    我随附了电源器件的原理图。

    BR、

    Vlatko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vlatko、

    您是否已检查 E/S 引脚上的"热关断状态"?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我没有检查它们。 我现在将进行检查。

    BR、
    Vlatko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    当我启用 OPA548时、E/S 引脚上有4、8V 电压。 我认为我没有针对输出引脚的适当控制(启用/禁用)。 我使用逻辑"0"的光耦合器禁用它们,但当我用逻辑"1"启用它们时,我强制5V,根据 OPA548的文档,我应该保持开路或拉至+2,4V。
    这可能会使 OPA548在我连接负载时进入热关断状态。

    BR、
    Vlatko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我的上一篇帖子似乎有误。 发生热关断时的状态应为350mV、但在我的情况下、该引脚具有4、8V。 这意味着当我连接负载时、OPA548不会进入热关断状态。

    BR、
    Vlatko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vlatko、

    请在测试期间让 E/S 引脚悬空。 仅将 DVM 连接到此引脚。 将负载连接到 OPA548的输出之前和之后、引脚显示的电压是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接负载时、将示波器放置在 OPA548的输出端。 如果输出在加载时立即振荡、我们需要帮助您进一步排除故障...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 E/S 引脚悬空、看起来我具有相同的结果。 以下是我的测量结果:

    负载:3、3 Ω

    输入引脚1:4、21V

    输出引脚6:4.27V

    连接负载后的输入引脚1:4、12V

    连接负载后的输出引脚6:3.82V

    我将在输出端连接示波器并发送结果。

    BR、

    Vlatko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vlatko

    我们尚未收到您的回复;您是否能够解决您的问题?
    如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    很抱歉我迟到了重播。 我没有解决这个问题。 我在输出引脚上使用示波器进行了一些检查、但我没有发现一些不稳定或振荡。 测试使用固定负载(电阻器为3、3 Ω)、但仍然存在保持输出电压电平的问题。 这个项目应该像电池仿真器一样、能够在0到4.2V 的范围内生成稳定的电压输出、控制的 wotj PWM、这样我就可以在手机上执行自动测试了。 但该输出电压降会改变仿真电池电平、因此我无法信任该解决方案。  

    现在我要培训的是、通过为 PWM 添加缓冲器来创建新的 PCB、以便我可以为 OPA548T 调整电压输入。 此外、我不确定 OPA548T 是否能够很好地处理增益 G=1、01而不会开始振荡。 我想将增益更改为2或4。  

    您是否认为该压降可能与 OPA548T 的增益相关?

    BR、

    Vlatko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlatko、

    检查此电路:

    e2e.ti.com/.../vlatko.TSC

    为 OPA548提供出色的冷却性能! 采用 TO-220封装的 OPA548并安装5K/W 散热器。 在接触表面涂抹热传递化合物、但应尽量少涂抹!

    OPA548必须耗散6V x 1.177A = 7.1W。 OPA548的裸片在整个环境温度范围内将加热7.5K/W x 7.1W = 53K。 因此、当您的散热器的环境温度为30°C 时、裸片将加热至83°C

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供原理图。 我将根据此原理图修改 PCB 并附带结果。

    BR、

    Vlatko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vlatko

    上面的电路是否适用于您的应用? 如果您需要更多帮助、只需发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vlatko

    我们尚未听到反馈、因此我们将假定这已解决您的问题。 如果不是、只需发布另一个答复。

    谢谢
    Dennis