请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA223 你(们)好,先生
根据第4页的表、INA223的输出阻抗通常为4欧姆
因为它被称为阻抗、它应该是交流项吗?
我在数据表中找不到任何更详细的说明。
是否可以进行测量以进行确认?
我该怎么做?
谢谢
此致
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的指导!
为了更准确地计算输出阻抗、需要大约为4 Ω 的负载
为了避免过驱(我参考图22“输出电压摆幅与输出电流),我在 IN+和 IN-之间设置直流+交流电,以获得无负载波形(作为光标,摆幅= 51mV,平均值= 164mV)
并将不同的负载分别连接到输出、3.9欧姆、7.6欧姆和12欧姆、也会获得相应的波形
计算之后
VOUT @负载= VOUT @无负载 x (RL /(RL + RO))
根据每个 PICS 的平均值和摆幅、RO 约为4欧姆
我很好奇输出波形上的杂散是多少、这是 INA223的斩波频率吗? 或者是否有任何意外拾取的东西?
请帮助您确认斩波频率吗?
我尝试通过另一个电压源注入电流、这次激励仅为直流源、但计算出的 R = VOUT / I 通常比预期的4欧姆大得多!
感谢您的评论!
此致
本