This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV401-Q1:有关 DRV401-Q1的一些问题

Guru**** 2926670 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV401, DRV401-Q1, DRV421, DRV411, OPA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/722308/drv401-q1-some-questions-about-drv401-q1

器件型号:DRV401-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV401DRV421DRV411OPA237

您好!

DRV401 EVM 的测试如下所示

1.将 VAC M4645-X080连接 到 DRV401 EVM

2.将13.5V 输入连接到 DRV401 EVM

输入 0A~ 300A 电流至 M4645-X080

4.在持续时间为50A 的情况下、测量探头输入(IS2)和 PWM 输出在0A 至300A 之间的波形。

 

*问题

在使用 16.5 Ω 分流电阻器将0A~ 300A 电流输入到 M4645-X080时、PWM 输出占空比如何变化?

2. 在0A 至 250A 期间 PWM 数据为2.66V,但在300A 时提升至3.36V。 这是正常的吗?  

3.将分流电阻值更改为12欧姆(15欧姆以下)、PWM 波形如下所示。 正常工作吗? 它是饱和状态吗?  

  250A 电流输入


 300A 电流输入

 

将分流电阻值更改为15欧姆以下且电流输入为250A~300A 时、上述波形的 PWM 波形发生变化。

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    感谢您将此事提请我们注意。 我们现在将对此进行研究。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    1.将 VAC M4645-X080连接 到  DRV401 EVM。   

    我们没有发布 DRV401EVM。  您需要对自己的电路板进行布局。  如果您从其他地方获得了一些电路板、请分享原理图和布局、以便我进行回顾。

    2.将13.5V 输入连接到 DRV401 EVM

    DRV401的最大工作电压为5.5V。  如果有 LDO 或 DC/DC、请确保电流容量足够大、能够驱动现场探头所需的任何补偿电流和电流。

    输入 0A~ 300A 电流至 M4645-X080

    4.在持续时间为50A 的情况下、测量探头输入(IS2)和 PWM 输出在0A 至300A 之间的波形。

    问题

    在使用 16.5 Ω 分流电阻器将0A~ 300A 电流输入到 M4645-X080时、PWM 输出占空比如何变化?   

    在一切都稳定后、PWM 占空比不应改变。  在转换过程中、PWM 将随着场探头看到磁场而变化、然后驱动补偿线圈来补偿磁场。   在补偿线圈时、不同的电阻也会改变时间常数。

    2. 在0A 至 250A 期间 PWM 数据为2.66V,但在300A 时提升至3.36V。 这是正常的吗?

    是在交流耦合输出之后或滤波器之后完成的测量。  当您改变电流时、您也会改变直流负载。

    3.将分流电阻值更改为12欧姆(15欧姆以下)、PWM 波形如下所示。 正常工作吗? 它是饱和状态吗?  

    PWM 应跟随探头磁场、并应在正常运行期间接近50%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Javier 好、

    很抱歉让人混淆了 DRV401EVM。  刚刚使用客户电路板进行了测试。

    随附的原理图、请查看并让我获取您的审核结果。

    e2e.ti.com/.../drv401_5F00_08_5F00_20_5F00_18_5F00_v1.pdf

    还有一个问题。

    在以下检查点测量 PWM 电压、其电压电平为2.6V。 这是正常现象吗?  

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Javier、

    是否有任何更新?
    请尽快获取您的审核结果。

    谢谢、此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    查看后、我没有看到 PWM 连接出现问题、因此在从 GND 移到 VDD 的正常运行期间、信号应占空比为50%。  这是数据表中 PWM 下的预期输出。

    PWM 不会达到50%的唯一时间是补偿线圈无法完全补偿初级产生的磁场。  这可以通过两种方式发生。  

    1. 在 ICOMP 引脚上看到的电阻(R16 +补偿线圈的电阻)为两个大电阻、引脚无法驱动所需的电流。  4.2V 最大电压。
    2. 补偿线圈所需的电流 大于250mA。  所需电流=初级/匝数补偿线圈。

    我看到的另一个问题是 D5和 D4连接到同一节点。  其中一个需要连接到另一个补偿线圈引脚。  TP17.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    对测试结果有一些问题、如下所示

    1.测试方法

     - VDD =+5V

     -初级额定电流= 0A ~ 350A

     -检查针脚:IS2,PWM 输出

     -分流电阻= 6 Ω

     

    2.问题

      -您可以看到随附的 Excel 文件、随着电流的增加、占空比会变得更长。 对吗?

      -使用 0.25W、6 Ω 分流电阻器时、Vpwm 为5V。 对吗?

    。  -当 Vdd 打开时、ERROR 引脚在3.3ms 后变为高电平(请参阅下面的内容)。 这次发生了超过42us 的什么情况?

    此致、

    Nicky

    e2e.ti.com/.../PWM_5F00_Wave_2800_09_5F00_05_5F00_18_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

      -您可以看到随附的 Excel 文件、随着电流的增加、占空比会变得更长。 对吗?

    通常、我预计占空比约为50%。  此时是否有显示 Vout 的方法?  它是否饱和?  50%的误差只能是较小的偏移或增益误差。

      -使用 0.25W、6 Ω 分流电阻器时、Vpwm 为5V。 对吗?

    在正常运行期间、Vpwm 是一个方波、接近50%的周期。  如果未使用补偿线圈补偿场探头、则会发生变化。  如果 Vpwm 一直处于高电平、这意味着现场探头可能会饱和、而 IS2引脚无法使其脱离饱和状态

    。  -当 Vdd 打开时、ERROR 引脚在3.3ms 后变为高电平(请参阅下面的内容)。 这次发生了超过42us 的什么情况?

    这可能是因为现场探头已饱和或补偿线圈未被驱动至正确的值。  如果您有积极的反馈、也可能会发生这种情况。  固定正反馈的一种简单方法是反向连接补偿线圈或场探头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    通常、我预计占空比约为50%。  此时是否有显示 Vout 的方法?  它是否饱和?  50%的误差只能是较小的偏移或增益误差。

      - 当置位200A 以上的电流时、占空比将超过50%。 它是否饱和?

    这可能是因为现场探头已饱和或补偿线圈未被驱动至正确的值。  如果您有积极的反馈、也可能会发生这种情况。  固定正反馈的一种简单方法是反向连接补偿线圈或场探头。

      - 什么是"积极反馈"? 这是否意味着电流输入方向?

      - “反转连接”是否意味着 IS1和 IS2之间的连接相互变化?  或 Icomp1和 Icomp2?

      - 将分流电阻器从16.5ohm 更改为 5ohm、 从 VDD 达到4V 错误引脚 高时序从 3.38ms 更改为1.98ms、如下所示。  

        这种方法是否是正确的测试方法?  

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    -这可能是饱和的情况。  请详细说明。

    • 补偿线圈上的绕组数量。
    • 补偿线圈的电阻
    • Rshunt 上的电阻
    • VDD 上的电压以及任何限制因素、如电流量  

    正反馈意味着 ICOMP 引脚尝试强制电流方向不正确。  它与初级电流方向无关、而是与 ICOMP 电流相对于探头感应电流的方向有关。  例如、如果磁场探头感测到正磁场、则 ICOMP 应强制磁场朝向相反方向。    

    如果这是一个问题、但它不起作用、并且输出始终为满量程、则执行以下操作之一、而不是同时执行这两个操作。 如果发生这种情况、您应该会看到错误标志为低电平。

    1. 切换线圈的连接。 因此、只需反转线圈连接即可。
    2. 切换探头的连接。  因此、反向连接场探头。

    有关错误引脚情况、请阅读数据表上的错误部分。  使用较低的 Rshunt、ICOMP 可以在加电时提供不同的条件、从而更快地恢复。  我还会假设您的 Demag 引脚设置为低电平。

    为了进行测试、我会在初级侧放置一个电流、并且仅测量输出电压。  如果整个系统正常工作、则应具有线性输出。  基于 VDD、电源电流限制、补偿线圈绕组#、补偿线圈电阻和 Rshunt 的电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    详情如下。

    • ·补偿线圈绕组数:1:2000
    • ·补偿线圈电阻:16.7... 19.2
    • ·Rshunt 电阻:5欧姆
    • ·VDD 上的电压以及电流大小等任何限制因素 :VDD=5V, 输入电流=230mA

     

    1.开关引脚

     目前、引脚连接为数据表。

     但将尝试使用 探头线圈、补偿线圈和 DRV401-Q1引脚连接开关进行测试、如下所示。 这种方法是否正确?

     

     

    有关线圈规格、请参阅随附的4645-X080数据表。

     

    e2e.ti.com/.../4645_2D00_X080.pdf

    其他测试结果如下所示。  

    1. 初级线圈的输入电流,然后测量输出电压。 请参见下面的波形。

      要将输入电流从0A 增大到300A、ΔX μ A 会变短。 结果是对的吗?  

      并获得 Vout=5.08V 输出、即使增加输入电流也不会改变。  此输出电平是否正常?  如果不是、哪个级别是正常的?  

      

    2.再次检查错误引脚。  ΔX 增大初级线圈的输入电流、Δ I 会变短。 结果是否正确?

      

     退磁不是激活状态。

    3.如果通过汇流条改变电流输入的方向, 输出电压电平也为5V。 没有区别。 结果也是正确的吗?

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    根据您为我提供的条件、您可以测量的最大电流约为241a。  请参阅随附的电子表格。  DRV401具有与 DRV411和 DRV421相似的输出补偿线圈驱动器和差分放大器。  我在一些假设中使用了更多的数据。  e2e.ti.com/.../DRV401_5F00_Max_5F00_Primary_5F00_Current_5F00_Calculations_5F00_with_5F00_no_5F00_external_5F00_circuitry.xlsx

    1)我附上了连接图。  请仅执行其中一项更改。  选项 A 或选项 B 不能同时使用。

    2) 2) 不确定您在这种情况下需要什么。  您是否在寻找有效的开始时间?

    3) 3)如果器件不是线性的且不工作、如果您更改电流方向、则应更改输出并使一个方向的电压低于 Vref 电压、而使另一个方向的电压高于 Vref。

    要检查设置、我将远离最大电流。  Vout 应等于 Vref。  如果 Vout 为0V 或 VDD、则连接可能不良。  这是我在上面提到的其中一个连接的位置。  当初级侧没有电流时、验证 Vout 是否等于 Vref 后、您可以查看输出条件在非栏杆条件下是否正常工作。  如果它的行为呈线性、则可以移至启动和栏杆条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    1.测试条件

     - VDD2=5V

     -初级电流=0A

     -温度= 25℃

     -分流电阻= 5 Ω、1/4W

     

    2.检查信号

     ① μ A PWM 输出

      高:1.270μs

      低:1.220μs μ A

      -1个周期:2.49μs μ s

      - Vpwm = 5.08V

       

     ②错误

         误差= 5.2V

         -股部= 60μs

       

     ③线圈驱动器输出

         - Vcomp2 = 2.48V

        -股部= 28μs

       

    --> μs 1:Vdd2达到4V 后 ICOMP 变为高电平,根据数据表,检测到开路补偿线圈(长于100 μ s)

                100 μs 是什么意思? 是时候 Vdd2达到4V 了吗?

    -->问题2:下面是 随附 Excel 文件中有关差动放大器限制的说明。

                 在没有输入电流的情况下测量2.48V 电压、即使其限制为2.412V。

                 当输入电流进入正线圈时、Vcomp2将更高。 没关系吗?

    差动放大器限制

    2.412.

    假设 Vref = VDD/2且 线性功能摆幅高 VDD-0.1V@ VDD = 3.0V 且摆幅高 VDD-0.085V@ VDD = 5.5V。 仅在 DRV411上测试了 VDD = 5V、但与 DRV421类似。  随附了两个数据表。

     ④基准电压

       - REFout = 2.6V

       

    ⑤超范围

      - REFout = 5.0V

       

    ⑥ μ V 输出电压(正电源轨)

       - VOUT = 2.48V

     

     ⑦ μ V 输出电压(负电源轨)

      - VOUT = 2.48V

       

    -->问题3:正电源轨和 负电源轨上测得的输出电压为 Vout= 2.48V정됩니다 μ A。 该测量电压是否正确?

       

     

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    我对迟交的答复表示支持。

    -->μs 1:Vdd2达到4V 后 ICOMP 变为高电平,根据数据表,检测到开路补偿线圈(长于100 μ s)
    100 μs 是什么意思? 是时候 Vdd2达到4V 了吗?
    没错。 100us 位于器件考虑之后。

    -->问题2:下面是随附 Excel 文件中有关差动放大器限制的说明。
    在没有输入电流的情况下测量2.48V 电压、即使其限制为2.412V。
    当输入电流进入正线圈时、Vcomp2将更高。 没关系吗?
    我需要看到 Excel 工作表更好地理解您的限制性声明。
    -->问题3:正电源轨和负电源轨上测得的输出电压为 Vout= 2.48V정됩니다 μ A。 该测量电压是否正确?
    我假设您要强制电流达到满量程和负满量程? 如果您超速驱动线圈、则可能会使传感器发生盲区。 我将斜升电流以验证功能是否正确。 如果这是一个问题、并且由于磁场过高而使传感器闪烁、则 ERROR 引脚将被拉至低电平。 如果 Vout 根本不移动、将输入电流、我也会查看您的磁性设计以确保其正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    外部补偿线圈驱动器

      根据 DRV401-Q1数据表、描述如下。

         外部驱动器可提供更高的驱动电压和更大的驱动电流。 驱动器会移动功率耗散

          外部晶体管、从而在补偿线圈中实现更高的绕组电阻等
          电流。

     我们希望使电流检测电路高于500A。

     您能否推荐外部驱动器器件或包含电路?

    2.退磁

    低于波形时、误差标志似乎复位至 H、并且输出在退磁结束后的3.4ms 内稳定回到正常运行状态。  

    如果外部条件意外停止退磁、则退磁周期的中止与以下情况相同?

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    请参阅此 TI 参考设计 、了解输出端更高输出电流的示例。  您可能需要更改晶体管以提高电流和功率要求。  在增加电压和输出电流时、请注意输出晶体管上的功率耗散。

    您显示的波形是 DEMAG 引脚变为低电平并产生异常信号。  加电时 DEMAG 引脚的状态是什么?  是否在加电完成后启动 DEMAG?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    1. 根据 TI 设计 (),建议使用 OPA237,它使用 正负电压。 但客户希望仅使用正电压。

    您能否推荐其他仅使用正电压的 TI 参考设计?

    2. DRV401-Q1的退磁 功能是否必不可少?

      如果她不使用该退磁功能、会发生什么情况?

    如何测量波形之下的值? 您能解释一下此测量的过程吗?

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

     只需更改为单电源模式。  您可能会遇到零点附近的问题、因为您无法补偿任何偏移。

    2. 磁芯可能会被磁化,并且会从磁化磁芯的磁场中得到偏移。  您需要双向电流才能消磁。

    这 会在退磁周期中强制 DEMAG 引脚处于低电平(转降压)。  这表明是在尝试进行 DEMAG 周期时中止其中的结果。  一种方法是在短时间内将 DEMAG 脉冲脉冲脉冲脉冲脉冲脉冲高电平并低于106mS (~完全降压周期)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    根据 tidu820电路、DRV411 GND 引脚和 TR2 VSS 引脚已连接。

    这个电压电平是-15V 吗? 还是仅 GND?

    在该电路中、GND 和 VSS 是分离的。

      是否可以将该 GND 和 VSS 连接以使用单电源电压?

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    还有几个问题。

    在 下面的电路中、为什么使用不同的接地符号? 必须分离每个 GND 区域?

    2. Vout 以下连接到哪里? MCU?

    3.如果不使用 DRV401的 PWM 引脚和 Vout 引脚、这些引脚可以悬空吗?

    请让我来获取您的答案。

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    请参阅下面的回复

    在 下面的电路中、为什么使用不同的接地符号? 必须分离每个 GND 区域?

    VSS 和 GND 不相同。  这假设您具有+15V、-15V 和 GND 等双电源。

    2. Vout 以下连接到哪里? MCU?

    这是您的测量点、可连接到 ADC、MCU 或任何测量系统。  确保输出电压不会大于测量系统的输入电压。

    3.如果  使用 DRV401的 PWM 引脚和 Vout 引脚、这些引脚可以悬空吗?

    是的、这两个引脚都可以保持悬空。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    有关您答案#1的其他问题。

    VSS 和 GND 不相同。  这假设您具有+15V、-15V 和 GND 等双电源。

    =>如果想使用单电源电压、我可以将 VSS 连接到 GND 吗?

        是否有任何其他副作用?

    此致、

    Nicky  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    如果您在 TI 参考设计中使用同一电路、则只能在一个方向上工作、并且不能在两个方向上测量电流。 另一件事是、当初级绕组中没有电流流动时、您将达到饱和点、并且无法一直到达 GND。 另一个副作用是去磁功能将不起作用、因为它需要在两个方向驱动电流来对磁芯进行退磁。 ICOMP 引脚是双向驱动电流的电缆。 您可能需要另一种用于补偿线圈驱动的放大器方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    使原理图如附件所示。

    您能否查看原理图、让我获得结果?

    此致、

    Nickye2e.ti.com/.../drv401_5F00_10_5F00_25_5F00_18_5F00_v2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    我将进行深入回顾、并在几天内返回给您。  很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    我已附上我的评论并进行了一些原理图编辑。

    注释。

    拆下 R18和 R20。 由于您不使用差分放大器、因此无需进行增益误差校正。 将 RefOut 短接至 Refin。

    不使用差分放大器、因此将 IANI1和 IANI2短接至 Refout/Refin 并断开与 ICOMP 引脚的连接。 如果您希望测量 ICOMP1和 ICOMP2、但这不会告诉您流经补偿线圈的电流。 我认为这不是必需的。

    断开/PWM 滤波器与 IAIN1的连接。 您可以将其连接到测量点以过滤相同的频率。 您将需要进行调优并确保它是交流耦合的。

    删除 D4。 这不应具有瞬态电压、因为不会直接连接到补偿线圈。

    将晶体管的输出连接到补偿线圈。

    其他说明。 由于没有负电源、因此您将无法测量两个方向的电流。 此外、由于电流需要双向流动才能工作、因此您将无法使用退磁。 此外、您的增益电阻器 R6、R7、R12、R11的增益设置为4。 这也可以降低增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    随附了您建议的修订版原理图。

     

    1.请检查输出 K2连接。

       

     

    2.请检查与 GND 的分流电阻器连接是否正确。

      根据 DRV-401数据表和 tidu820、它连接到 GND。

      ①编辑了原理图

           

      ② Ω 外部补偿线圈驱动器

          

     

    ③ tidu820电路

       

     

    3.使用单电源时,当 输入+/-电流至母线时,希望使输出0~5V의 电压范围低于斜率。

      是否有这样的解决方案?

      

     

    此致、

    Nicky

    e2e.ti.com/.../drv401_5F00_11_5F00_07_5F00_18_5F00_v2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    如果您希望在两个方向上测量单电源和电流、这将不起作用。 TI 参考设计输出级使用双电源。  此外、原理图更改看起来与我建议的一样、但请参阅第2项。

    目前、连接似乎正确、将信号从 PWM 应用到测量点以抵消开关产生的噪声

    2. 我没有看到补偿线圈接地的任何连接。

    3. 在需要提供1/2 Vs 拉电流/灌电流的情况下,使用单电源更为复杂。  另一种选择是增加匝数、并确保线圈电阻的电阻足够低、以便 DRV401驱动电流。  由于铜电阻和5V 电压限制、这将很难实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    已决定为外部驱动器使用双电源、如下所示。

    这些+15V/-15V 是否有任何参考电源解决方案?  或者、您能推荐吗?

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    我们有一个使用+/-15V 电源的参考设计。  现已推出 采用双极电源的100A 闭环电流传感器参考设计。  我确实提出了另一个单电源电路、但我只是验证了功能。  精度和噪声未经验证。  我会推荐双电源版本、但还有另一个选项。  我在我的示例和验证中使用了 DRV421、但它应该起作用。  我的示例电路的缺点是偏置点不像其他电路那样接近1/2 Vs。  正如我说过的、我建议使用双电源与单电源。