Other Parts Discussed in Thread: DRV401, DRV401-Q1, DRV421, DRV411, OPA237
主题中讨论的其他器件:DRV401、 DRV421、 DRV411、 OPA237
您好!
DRV401 EVM 的测试如下所示
1.将 VAC M4645-X080连接 到 DRV401 EVM
2.将13.5V 输入连接到 DRV401 EVM
输入 0A~ 300A 电流至 M4645-X080
4.在持续时间为50A 的情况下、测量探头输入(IS2)和 PWM 输出在0A 至300A 之间的波形。
*问题
在使用 16.5 Ω 分流电阻器将0A~ 300A 电流输入到 M4645-X080时、PWM 输出占空比如何变化?
2. 在0A 至 250A 期间 PWM 数据为2.66V,但在300A 时提升至3.36V。 这是正常的吗?
3.将分流电阻值更改为12欧姆(15欧姆以下)、PWM 波形如下所示。 正常工作吗? 它是饱和状态吗?
250A 电流输入
300A 电流输入
将分流电阻值更改为15欧姆以下且电流输入为250A~300A 时、上述波形的 PWM 波形发生变化。
此致、
Nicky