This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA113:如何配置 PGA113?

Guru**** 2509675 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA113, THS4031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720595/pga113-how-to-config-pga113

器件型号:PGA113
主题中讨论的其他器件: THS4031

你(们)好

我使用 PGA113放大信号。 我发送0x2A11、根据数据表、它应该是增益为2的 CH1信号。 我已将 AVdd 连接到5V、将 DVdd 连接到3.3V。 这些是 CS、SCK、SDI 引脚:  

我遵循以下波形:

请告诉我我应该怎么做?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamid、
    我可以确认您的第一个映像似乎正在发送0x2A11、并且该寄存器配置应以2倍的增益连接通道1。 您在使用设备时遇到了什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Alex 的关注。
    根据数据表、在"SCK"的上升沿对"SDI"信号进行采样、同时"CS"为低电平。 我想、我将发送0x2A11。 它不输出任何内容。 它的输出是一个常数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    我终于对它进行了编程。 但其输出如下图所示。 我不知道其输出为何损坏。 当我对它重新编程时、它的输出非常好、但在一小段时间后、它的输出变为无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamid、
    您能否提供电路原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈米德

    我们没有收到您的回复...您是否能够解决此问题? 如果您需要其他帮助,请发布另一答复 below...please 中包含原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉。 我忘记了回答你。
    首先、我将输入信号连接到 CH1 (CH0连接到 GND)。 经过一段随机时间后、它被切换到 ch0。 为了确认这一点、我将另一个信号连接到 ch0、我看到连接到 ch0的信号出现在输出端。
    我将输入信号连接到 ch0、它运行良好。
    我不知道为什么会发生这种情况。 我的 IC 可能已损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamid、

    要进行确认、如果选择了 CH0、但 CH1不能按预期工作、您会看到 PGA113的预期输出? PGA113的输出端是否存在任何电容负载? 您是否已尝试对 PGA113进行 A-B-A 交换(将故障器件更换为新器件、重新测试、然后将原器件重新插回并重新测试)?  

    THS4031的输出还有哪些其他连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈米德

    我们尚未收到您的回复;您是否能够解决您的问题? 如果不是、请在下面发布另一个回复...

    谢谢
    Dennis