This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC393:电流消耗

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC393, LM2936
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/739384/tlc393-current-consumption

器件型号:TLC393
主题中讨论的其他器件: LM2936

您好!

我将 TLC393用作12V 电压比较器、但也需要保持较低的电流消耗。

问题在于、一些 IC 的功耗低、约为250uA、而其他 IC (其中10%)的功耗确实很高、约为700+uA。

该范围是否与该 IC 正常?

在数据表中找不到此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edgar
    您能否分享您的原理图、以及在什么条件下测量静态电流? TLC393数据表中的电源电流值是比较器的输出处于稳定状态(不是开关状态)时的电流值。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar、

    电源电流如图12和电气表中所示(5V 时最大值为40uA)。

    电源电流与电源电压间的关系图显示了12V 时的电流约为26uA。 但这是输出低电平且没有输入信号。

    电源电流将随着输出切换频率的增加而增加。 这对于大多数比较器而言很常见、因为电源电流中通常会出现与输出转换相对应的尖峰(由于内部节点电容的充电/放电、时间仅为100ns)。 旁路电容器集成了这些电流脉冲、因此您可以看到平均电流。 它的运行速度越快、出现的尖峰越多、电流就越大。

    在进行测量时输出是否切换? 该电流是否包括上拉电阻器电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡盘:

    原理图如下。 JP3闭合、Vbat 在8V 和12V 之间变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    问题在于、在测试台上、一些 TLC393显示消耗稳定且符合预期、但其他一些显示的值高得多且不稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edgar:

    我有一些想法:

    1.您是否确定电源电压绝不会超过 TLC393的最大电源电压16V、甚至只是短暂的时间? C5直接位于 TLC393的引脚8处?

    2.是否确定 LM2936没有振荡? 采用1206封装的 C15 A 10µF /16V/X7R、以避免在5V 时出现差分电容压降。 并将一个0R22串联电阻(或类似电阻)连接到此电容、以将 C15的 ESR 保持在允许的范围内。 使这两个组件非常接近 LM2936的输出。 按照数据表中的建议、也直接在输入引脚处将输入电容连接到 LM2936。

    3.在 TLC393的输入端插入一个1k8电阻器。 如果 C9较大、则在突然断电期间、输入端的电压可能会超出输入电压最大额定值。 1k8电阻器随后会限制输入电流并防止闩锁。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edgar:

    您是否能够解决此问题?

    您是如何测量电流的? 如果您刚刚在 JP3上以电流表模式使用 DMM、由于电流表的"电压负载"而产生的串联电阻可能会导致比较器自振荡、因为旁路电容器位于电源侧而不是电源引脚。

    由于输出转换时的内部电源瞬变、比较器可能会对其电源提出严格要求。

    尝试在比较器电源引脚上直接放置一个0.1uF 电容(从 JP3-1到 GND 为0.1uF)、然后重新测量电流。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。