This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:OPA333输入基准电压噪声随温度的变化

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734608/opa333-opa333-input-referred-voltage-noise-variance-with-temperature

器件型号:OPA333
主题中讨论的其他器件: OPA388

来自我的一位客户:

"是否有关于 OPA333输入基准电压噪声如何随温度变化的信息? 我主要关注1至100Hz 的频率范围。 我在 OPA333上看到一些迹象表明,在20°C 至50°C 的特定温度下,可能会出现最高噪声。 这些最大值的幅值和频率因器件而异。 我怀疑 OPA333与电路的其他器件比较、因为我可以在电路之间交换 OP333、并且噪声特征与温度与 OPA333保持一致。"

客户问题的另一个问题:我们是否应该查看其他放大器、如果是、您会推荐哪种放大器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 晶体管中的低频1/f 输入电压噪声不是温度的函数、因此噪声中唯一与温度相关的变化将来自宽带(热)噪声的变化-请参阅下文。   

    此外、OPA333等斩波放大器没有1/f 噪声分量(通过斩波消除)、因此即使在低频时、唯一的噪声也是宽带噪声。  因此、噪声的变化与绝对温度的平方根函数成比例、因此如果将温度从25C (298K)更改为50C (323K)、55nV/RT-Hz 的 OPA333典型噪声频谱密度将增加 sq-RT (323/298)或~4%至57.2nV/sq。

    放大器的速度越高、热噪声越低(~sq-RT (1/gm))、因此、如果您希望在5V 自动置零类型放大器中找到最低噪声、您可能需要查看带宽为10MHz 且25°C 时典型频谱密度噪声为7nv/rt-Hz 的 OPA388、 在50摄氏度时、该值可能会增加到7.3nV/sq-RT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通过电子邮件向您发送了其他信息...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们最近的所有器件都标记为"CHQ"、这是我们正在使用的 OPA333AMDCKREP 器件的适当标记。 我们没有看到任何其他可以解释为批次代码的标记。