Other Parts Discussed in Thread: LMP8358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP8358 你好。 阅读 LMP8358数据表、我无法确定如何在电路中连接该运算放大器以放大电压。 我对引脚 FB、REFF 和 REFS 有疑问。 有人能解释一下他们的功能吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常简单、如下所示。 在光电二极管上、我有一个脉冲信号(AC)。
我需要的是输出端的最低直流偏移电压。 对于 Vin=0V、我希望 Vout=0V。 如何使用 Refs 引脚实现该目的? 我还对线性度非常感兴趣。
我实际上使用的是 Analog 的 ADA4350ARZ。 您能否将此芯片与您的芯片进行比较? 除了价格之外、您能说服我应该使用您的替代产品吗?
请随时向我发送电子邮件 。 如果您愿意、请给我发送一些连接电路。