This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8358:如何连接该放大器...

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741934/lmp8358-how-to-connect-this-amplifier

器件型号:LMP8358

你好。 阅读 LMP8358数据表、我无法确定如何在电路中连接该运算放大器以放大电压。 我对引脚 FB、REFF 和 REFS 有疑问。 有人能解释一下他们的功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricardo

    FB 引脚被用来设定一个增益值、而不是通过数字编程提供的阶跃。 REFF 和 REFS 用于将器件输出偏置为基准值(通常为1/2 Vs)。
    如果您能为我们提供有关您尝试执行的操作的详细信息、我们应该能够帮助您完成设计。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dennis。 感谢您的回复。

    基本上、我想放大电压信号、以数字方式改变增益、形成 MCU。
    那么、如果我只想使用数字可用的增益、我只需让 FB 保持"未连接"?
    n´t 我只想偏置输出、我只需将 REFF 和 REFS 设置为 GND 吗?
    该偏置输入是否用于消除输出电压偏移? 在这种情况下、我可以连接 Trimmer 以手动消除此值。 如何连接它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以保持 FB 连接并使用数字增益。
    REFF 和 REFS 不用于偏移修整。 该部件实际上具有内部偏移校正。
    REF 输入旨在对输出进行电平位移、以使其保持在其线性范围内。 例如、使用5V 单电源时、如果基准引脚接地、0V 输入实际上会根据负载提供大约12至60mV 的输出。

    您使用哪种输入电压范围? 它是来自电桥还是其他类型的传感器?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常简单、如下所示。 在光电二极管上、我有一个脉冲信号(AC)。

    我需要的是输出端的最低直流偏移电压。 对于 Vin=0V、我希望 Vout=0V。 如何使用 Refs 引脚实现该目的? 我还对线性度非常感兴趣。

    我实际上使用的是 Analog 的 ADA4350ARZ。 您能否将此芯片与您的芯片进行比较? 除了价格之外、您能说服我应该使用您的替代产品吗?

    请随时向我发送电子邮件 。 如果您愿意、请给我发送一些连接电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您提供的信息、ADA4350是更好的选择。 如果您需要0V 至5V 输出、则需要将 id 与+6V、-5V 等非对称电源配合使用。  您需要查看输出摆幅特性。 ADA4350更适合光电二极管应用、因为您可以使用大型外部反馈电阻器和外部补偿。