This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:OPA857问题

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA859, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740082/opa857-opa857-issue

器件型号:OPA857
主题中讨论的其他器件: OPA859TINA-TI

信号脉冲宽度为3ns、电流为10nA。我可以使用 OPA857?
2.数据表图13.您能解释这张图片的含义吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hank、

    过驱恢复时间是运算放大器输出超出其范围后恢复正常运行所需的时间。 对于 OPA857、输出电压范围为0.6V-1.9V。 从图中可以看出、当驱动到低于0.6V 时、运算放大器饱和、一旦输出返回到0.6V、则需要25ns (数据表中列出的过驱恢复时间)才能恢复正常运行。

    OPA857只有125MHz 的带宽、该带宽可能太慢、无法满足您的系统要求。 您所需的增益是多少?产生的输入信号是多少?

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    OPA857不是简单的运算放大器、而是非常特殊的 TIA:

    内部运算放大器的+输入偏置为1.83V。 OPAMP 的反馈路径使 OPAMP 的输入处于相同的电压。 因此、如果没有输入电流流入"IN"引脚、输出"OUT"也将发出1.83V 电压。 输出"OUTN"也发射1.83V 电压。

    现在、OPA857的特殊之处在于:芯片仅接受流入"IN"引脚的输入电流。 因此、输出"OUT"只能发出等于和低于1.83V 的电压! 具体而言、输出"OUT"只能在0.6V 和1.83V 之间摆动。 这正是图13的蓝色曲线所显示的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号:20nA-20mA、10ns。这是光信号到电信号的转换

     我们设计的 TIA 输出电压为±1V、因此增益为2500。

    你建议什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、

    因此、当输入范围约为20mA 且输出范围为2V 时、您似乎只需要大约100欧姆的跨阻增益。 是这样吗? 此外、如果您可以提供光电二极管的输入电容、您可以更好地推荐合适的器件。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hasan


    输入范围约为20nA~20mA、输出范围为±1V

    光电二极管的输入电容:0.36pF

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    我认为 OPA857的速度不够快、无法处理大信号电流、如 Hasan 所述。

    根据振幅为20mA 的10MHz 信号的性能、您可以选择250R 反馈电阻:

    这将适用于小信号、即使在100MHz 时也是如此:

    但是、对于2mA 的信号振幅问题开始:

    对于20mA 信号、OPA857将折叠:

    e2e.ti.com/.../hank.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您会推荐什么器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、

    很抱歉、我尝试使用 OPA859实现解决方案、但器件的压摆率可能太低、无法满足您的需求。 您知道3ns 脉冲的上升和下降时间吗?

    最棒的
    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、

    因此、根据提供的规格、OPA859可能是您的最佳选择。 我在下面附上了一个原理图、您可以在其中看到推荐的电路、并查看它是否符合您的要求。 由于您的设计具有非常快的脉冲、因此在输出峰值处会有一点振铃、但是 OPA859应该能够满足您的带宽要求。 您可以在下图中看到这一点、光标 a 和 b 分别设置为1V 和-1V:  

    如果您希望实现差分输出、OPA859数据表的图57使用以下配置:

    您可以在数据表的第21页找到有关此电路的更多详细信息。 请告诉我、我是否可以做任何其他事情来提供帮助。

    最棒的

    Hasan Babiker

    e2e.ti.com/.../6012.hank.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasan、

    您的 TINA-TI 文件似乎是我的 OPA857文件的副本... :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的坏人,谢谢 Kai!

    这是 Tina 文件

    e2e.ti.com/.../Hank2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 IG1为10ns、图片中的 IG1为5ns。

    10ns 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    TINA-TI 文件非常适合您! 进入仿真并根据您的需求更改值:

    e2e.ti.com/.../Hank3.TSC

    Kai