https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740082/opa857-opa857-issue
器件型号:OPA857主题中讨论的其他器件: OPA859、 TINA-TI
信号脉冲宽度为3ns、电流为10nA。我可以使用 OPA857?
2.数据表图13.您能解释这张图片的含义吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740082/opa857-opa857-issue
器件型号:OPA857信号脉冲宽度为3ns、电流为10nA。我可以使用 OPA857?
2.数据表图13.您能解释这张图片的含义吗?
您好、Hank、
OPA857不是简单的运算放大器、而是非常特殊的 TIA:
内部运算放大器的+输入偏置为1.83V。 OPAMP 的反馈路径使 OPAMP 的输入处于相同的电压。 因此、如果没有输入电流流入"IN"引脚、输出"OUT"也将发出1.83V 电压。 输出"OUTN"也发射1.83V 电压。
现在、OPA857的特殊之处在于:芯片仅接受流入"IN"引脚的输入电流。 因此、输出"OUT"只能发出等于和低于1.83V 的电压! 具体而言、输出"OUT"只能在0.6V 和1.83V 之间摆动。 这正是图13的蓝色曲线所显示的。
Kai
您好、Hank、
我认为 OPA857的速度不够快、无法处理大信号电流、如 Hasan 所述。
根据振幅为20mA 的10MHz 信号的性能、您可以选择250R 反馈电阻:
这将适用于小信号、即使在100MHz 时也是如此:
但是、对于2mA 的信号振幅问题开始:
对于20mA 信号、OPA857将折叠:
Kai
嗨、Hank、
因此、根据提供的规格、OPA859可能是您的最佳选择。 我在下面附上了一个原理图、您可以在其中看到推荐的电路、并查看它是否符合您的要求。 由于您的设计具有非常快的脉冲、因此在输出峰值处会有一点振铃、但是 OPA859应该能够满足您的带宽要求。 您可以在下图中看到这一点、光标 a 和 b 分别设置为1V 和-1V:
如果您希望实现差分输出、OPA859数据表的图57使用以下配置:
您可以在数据表的第21页找到有关此电路的更多详细信息。 请告诉我、我是否可以做任何其他事情来提供帮助。
最棒的
Hasan Babiker
我的坏人,谢谢 Kai!
这是 Tina 文件
您好、Hank、
TINA-TI 文件非常适合您! 进入仿真并根据您的需求更改值:
Kai