Other Parts Discussed in Thread: INA138
大家好、
我的客户想要使用 V (IN+) 3.4 - 3.7 [V]测量电流、最小 电流应以 Rs 为单位、为20 [mA]、最大电流1 [A]、请告知以下内容:
1) INA138的 V (OUT)应为 0.3 - 2.7 [V]。 分流电阻器中应使用什么电阻、RL 的电阻是多少?
2)与第1节相同的问题、即 V (IN+)和 Rs 电流的差异。 V (IN+)=3.4[V],Rs 电流应介于5[mA]和450[mA]之间。
3) 3)您能否为我提供可测量4个不同组件电流的 IC、我知道 INA418可以完成此工作、但是我需要 更小的封装。
4) 4)您能否建议 在一个芯片中提供具有过流、过压和反向电压保护的任何推荐 ESD 保护?
提前感谢 您的参与、
Shai