This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:电流监控和电路保护

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740602/ina138-current-monitoring-and-circuit-protection

器件型号:INA138

大家好、

我的客户想要使用 V (IN+) 3.4 - 3.7 [V]测量电流、最小 电流应以 Rs 为单位、为20 [mA]、最大电流1 [A]、请告知以下内容:

1) INA138的 V (OUT)应为 0.3 - 2.7 [V]。 分流电阻器中应使用什么电阻、RL 的电阻是多少?  

2)与第1节相同的问题、即 V (IN+)和 Rs 电流的差异。 V (IN+)=3.4[V],Rs 电流应介于5[mA]和450[mA]之间。

3) 3)您能否为我提供可测量4个不同组件电流的 IC、我知道 INA418可以完成此工作、但是我需要 更小的封装。

4) 4)您能否建议 在一个芯片中提供具有过流、过压和反向电压保护的任何推荐 ESD 保护?

提前感谢 您的参与、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    感谢您了解 TI 解决方案。

    这一切取决于分流电阻器所需的精度和功率耗散。 我建议查看数据表第8部分、其中介绍了如何设计此电路。 数据表中的公式1和2也很重要、因为它们将决定输出端的顺从电压。 考虑到 IN+(VIN+)上的电压较小、这将限制您可以在输出端实现的电压。 如数据表中所述,您不希望 RL 大于500KOhm 进行精确测量。 总的来说、我建议对所有相关方程式进行编程、然后使用一些值开始并查看哪些值可以为您的应用提供最佳选择。
    2.除了上述内容外、Vin+电压不会影响理想的 Rs 值。 根据规格、器件确实需要高于2.7V 的 Vin+才能正常工作。
    遗憾的是、这只是我们拥有的四通道电流感应放大器。 您可以在差分放大器产品系列中查看四通道器件。 我建议使用四路运算放大器、但增益设置电阻器需要更多空间。
    4.在大多数情况下、我们的器件不能承受超出绝对最大额定值的任何电压。 我们确实发布了这篇文章、其中讨论了处理器件保护的多种选项和方案:  



    希望这对您有所帮助、如果您有更多问题或需要更详细的解释、请将其发回。

    此致
    Peter Iliya
    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    感谢您的意见、我会随时为您解答更多问题。

    此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然是 Shai。 我还看到我在第一篇帖子中包含的链接未显示。 抱歉。 我刚才更正了它、以便您可以单击它并获取更多信息。

    Peter