This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2381:负输入电压

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740088/tlv2381-negative-input-voltage

器件型号:TLV2381

您好!

我希望您确认 TLV2381的输入和输出规格。

*根据数据表、用户似乎可以输入负电源和正电源。

此外,我还可以找到 负电压和正电压的输入图。

根据以上两个信息、我假设该器件对应于双电源。

不过,我有以下问题。

1.根据上述情况,共模定义为“-0.2至 vs+0.2”,它的信息是否正确?

2.当用户需要使用双电源时,用户能否将正电源输入到"Vcc"引脚,将负电源输入到"GND"?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuichi、

    是的、"-0.2至 Vs+0.2"是正确的。 但它指的是单电源电压。 对于双极电源电压、这意味着输入电压只能超过电源电压0.2V。 因此、对于+/-5V 电源电压、例如、输入电压必须介于-5.2V...+5.2V 之间。

    是的、正电源电压将连接到 VDD 引脚、负电源电压必须连接到 GND 引脚。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于双极电源电压、这意味着输入电压只能超过电源电压0.2V。 因此、对于+/-5V 电源电压、例如、输入电压必须介于-5.2V...+5.2V 之间。

    以上是否正确?
    如果上述情况正确,我不确定为什么您没有描述“-0.2 + GND 至 Vs + 0.2”?
    我想知道为什么您在支持双电源的情况下描述最小规格的"绝对值"。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    嗯、我不知道你的意思是什么... :-)

    "电源电压"是指连接到引脚"VDD"和引脚"GND"的电压。 用"输入电压"表示连接到引脚"IN+"和引脚"IN-"的电压:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指出的是共模电压。

    根据数据表、VICR (输入共模范围)被定义为"-0.2"至 Vs+0.2"。

    对于双极电源电压、这意味着输入电压只能超过电源电压0.2V。 因此、对于+/-5V 电源电压、例如、输入电压必须介于-5.2V...+5.2V 之间。

    但是、如上所述、如果是双电源、

    我认为这意味着 VICR 为"-0.2+GND"至 Vs+0.2"。

    但是、我不确定为什么您描述的 VICR 在 支持双电源的情况下是"-0.2"至 vs+0.2"。

    您能 理解我的问题吗?

    BR、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuuichi
    您的假设是正确的。 对于单电源应用、VICR 为"-0.2+GND 至 Vs+0.2"。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck-San、您好!

     对于单电源应用、>VICR 为"-0.2+GND 至 Vs+0.2"。

    对于双电源应用、我们也可以说同样的东西、对吧?

    在双电源应用中、将向"GND"引脚提供负电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Machida-San
    是的、负电源将连接到 GND 引脚、正电源将连接到 VDD。 我们应该已经标记 GND 引脚 VSS 以使其更加明显。 很抱歉造成混淆。
    卡盘