您好!
我希望您确认 TLV2381的输入和输出规格。
*根据数据表、用户似乎可以输入负电源和正电源。
此外,我还可以找到 负电压和正电压的输入图。
根据以上两个信息、我假设该器件对应于双电源。
不过,我有以下问题。
1.根据上述情况,共模定义为“-0.2至 vs+0.2”,它的信息是否正确?
2.当用户需要使用双电源时,用户能否将正电源输入到"Vcc"引脚,将负电源输入到"GND"?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我希望您确认 TLV2381的输入和输出规格。
*根据数据表、用户似乎可以输入负电源和正电源。
此外,我还可以找到 负电压和正电压的输入图。
根据以上两个信息、我假设该器件对应于双电源。
不过,我有以下问题。
1.根据上述情况,共模定义为“-0.2至 vs+0.2”,它的信息是否正确?
2.当用户需要使用双电源时,用户能否将正电源输入到"Vcc"引脚,将负电源输入到"GND"?
此致、
您好!
我指出的是共模电压。
根据数据表、VICR (输入共模范围)被定义为"-0.2"至 Vs+0.2"。
对于双极电源电压、这意味着输入电压只能超过电源电压0.2V。 因此、对于+/-5V 电源电压、例如、输入电压必须介于-5.2V...+5.2V 之间。
但是、如上所述、如果是双电源、
我认为这意味着 VICR 为"-0.2+GND"至 Vs+0.2"。
但是、我不确定为什么您描述的 VICR 在 支持双电源的情况下是"-0.2"至 vs+0.2"。
您能 理解我的问题吗?
BR、