This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2613:能否在大信号输入中使用放大器的开环传递函数来计算放大器的输出? 以及开环传递函数和 SR (摆率)之间的关系

Guru**** 1372610 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/758306/opa2613-can-open-loop-transfer-function-of-amplifiers-be-used-in-large-signal-input-to-calculate-output-of-amplifiers-and-the-relationalship-between-open-loop-transfer-function-and-sr-swing-rate

器件型号:OPA2613
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、这是一个闭环传输系统、具有10V/V 闭环增益。 如果我的输出信号现在满足 SR 的限值、SR 就足够了、并且 SR=2 * Pi * f * VOP。 如果差分信号输入是小信号、例如 100Hz 100mV 的锯齿波。 我们 可以根据开环传递函数和负反馈参数准确计算输出。 如果 差分信号输入是大信号、例如  100Hz 2V 的锯齿波、我可以根据传递函数来计算它吗?????

运算放大器的传递函数是小信号传递函数。 以三级放大器电路为例、差分信号输入越大、进入第二级米勒电容器的充电电流就越大。 充电电流可以用 gm (跨导)*VIN (输入差分电压)表示。 如果它是大信号、则二级米勒电容器的充电电流将饱和。 第二级米勒电容器的100Hz 2V 和100Hz 4V 充电电流将是相同的(对吧?)。现在它不是线性的、那么传输函数是什么? 那么、我的理解是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    今天是 TI 假日。 由于节假日、我们的回复会延迟。 我们将帮助您在假期结束时找到答案。
    您是否看过我们的高精度实验室视频? training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps
    您可以运行 TINA 仿真来测试模式的输出。 高精度实验室视频指定了如何使用 TINA 使用您自己的原理图计算输出。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够找到问题的答案、或者您是否仍需要帮助?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到答案、仍然需要帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    所有这些米勒电容值都是理想化的、只能给出一半的事实。 真正的芯片的行为更加复杂、米勒电容之外的问题必须考虑在内。 我会使用有问题的运算放大器运行一个简单的 TINA-TI 仿真。 这是完成工作的最佳和最快方法。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 Kai 的说法、了解运算放大器及其输出的最佳方法是使用我之前提到的 TINA 模型。
    传递函数。 运算放大器的总传递函数是其大信号和小信号模型的叠加。
    在大信号或直流模型中、所有电容器都被开路电容器和短路电感器所取代。 这使电路呈线性。 交流模型的小信号模型考虑了电容器等非线性组件。 交流和直流模型的叠加相结合、可提供总体系统响应。

    使用小信号传递函数应用较大的交流信号来计算输出应该没有问题。 但是、要了解运算放大器的非理想输出是什么、您必须使用 TINA Spice 模型。

    谢谢
    卡兰