主题中讨论的其他器件:TINA-TI
大家好、这是一个闭环传输系统、具有10V/V 闭环增益。 如果我的输出信号现在满足 SR 的限值、SR 就足够了、并且 SR=2 * Pi * f * VOP。 如果差分信号输入是小信号、例如 100Hz 100mV 的锯齿波。 我们 可以根据开环传递函数和负反馈参数准确计算输出。 如果 差分信号输入是大信号、例如 100Hz 2V 的锯齿波、我可以根据传递函数来计算它吗?????
运算放大器的传递函数是小信号传递函数。 以三级放大器电路为例、差分信号输入越大、进入第二级米勒电容器的充电电流就越大。 充电电流可以用 gm (跨导)*VIN (输入差分电压)表示。 如果它是大信号、则二级米勒电容器的充电电流将饱和。 第二级米勒电容器的100Hz 2V 和100Hz 4V 充电电流将是相同的(对吧?)。现在它不是线性的、那么传输函数是什么? 那么、我的理解是对的吗?