This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:带有开式 REF 引脚的 INA250管道

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/721652/ina250-ina250-defct-with-open-ref-pin

器件型号:INA250
主题中讨论的其他器件: INA190

我使用的 INA250A4的电源为36V、可测量高达100mA 的高侧电流。

-我在 VS 引脚上使用了100nF 电容(36V 恒定电源)
SH+/VIN+和 SH-/VIN-在连接时没有任何元件、即滤波 TVS 二极管。
- IN+被连接至一个0..36V 的可变 OPV 输出
- IN-连接到负载电阻器

在开始时、I 将 REF 引脚保持断开(错误地)。
使 REF 引脚保持断开状态是否有可能会"死" INA250? 因为在输出
在 INA250的输出电压下、我始终独立于任何流过的电流测量8mV 的电压
分流器...

欢迎您提出任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wolfgang、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 只要基准引脚电压介于0V 和电源电压之间、只要电源电压不大于18V、器件就应该正常。 我认为如果它保持悬空、它应该保持在这个范围内的某个位置、然而、我需要运行一个测试来进行验证。

    至于您看到的电压、它有点奇怪。 如果输入引脚在无负载通过分流器时具有大致相同的电势、则输出电压最多为80uV。 我预期的这个偏移将是由器件分流器上的器件偏移电流乘以增益产生的电压引起的。 由于8mV 远高于此值、因此器件可能会损坏。 我将测试它是否与浮动 REF 引脚相关。 但是、启动时或在某些周期性事件期间可能会出现瞬态、从而导致可能违反器件规格的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    电源电压为36V (直至现在)。 因此,如果 REF 引脚悬空,则电压可能会变得过高或?
    我现在将使用一个新器件进行测试,其中 REF 引脚= GND = 0V (设计的原始意图:-))

    然后、我希望/认为它应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    现在 、我在设计中使用的4个 INA250正在工作。 我真的想
    在使用 VC=36V 时、另一个曾经被打开 REF 引脚所杀死。

    我的电路中仍然有一些 mV 的小偏移、但我认为这是由接地问题引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    由于您的输入电压非常接近 INA250的额定最大输入电压、因此我强烈建议在输入端添加 TVS、如第7.4.4节所述。 选择泄漏电流较低的 TVS。 即使对于电源电压、我也会考虑使用 TVS。

    请记住、每个电感负载都会产生危险的电感反冲、这很容易超出此类芯片的最大输入电压范围。 即使是具有电缆电感的简单电缆也会引发这种情况。 因此、根据我的经验、上述推荐的电视是此类应用中必须使用的电视。

    不连接 REF 引脚会导致损坏、这是不可能的。 但我不会说这是不可能的、尤其是当您的输入电压如此高甚至受到瞬态的污染时。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、电路的输出已经受到 TVS 二极管的保护、您好、我也会保护输入 VIN+/VIN-。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以找到使用 INA250的电路。 它正在工作、但我仍然看到大约30mV 的偏移
    输出电压、而没有电流流动。
    -使用或不使用 TVS 二极管的效果相同,因此它们没有负面影响。
    - R25上的电压测量也不是问题,因为只有一个最大值 电压为30V 时电流为200uA、
     (R25断开也会产生相同的问题)

    因此、当 U_DA1设置为0V 时、我看到 INA250输出端为~30mV。 该电压随着 U_DA_1的上升而上升。
    INA250 IN+端的最大电压为30V。 电流计算从 U_CURR_1读取
    告诉我3mA。。 INA250电阻器上15mA、范围为0..30V。 该测试未连接负载。
    如果我连接一个负载、则 INA250的测量电流比电流表测得的电流高~4mA。

    U_VOLT_1处的电压读数始终正确。

    有什么想法吗?

    AGND 和 GND 是电路板上的接地平面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wolfgang、

    INA250的输出无法完全下降至0V。 请参阅数据表第6页上的"电压输出"说明。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供这些信息... 因此,我必须将 REF 设置为100mV,并将其用作零点或?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这将是一种补救措施。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在在 INA 的 REF 输入上使用一个51mV、并且倍频放大器被设定为9、2、否则为0mA 偏移电压
    输出端的电压过高。

    但仍然存在以下问题:

    在未连接负载的情况下、U_CURRENT_1 (和 U_CURR_1)的上升幅度远高于我在电压测量负载下的预期值
    150k (30V 时为200uA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wolfgang、

    增加一点 REF 电压以获得一些余量。 Vref = 100mV 优为 Vref = 51mV。

    如果 INA250A4的偏移电流(RTI、以输入为基准)高达+/-20mA、则无法精确测量200µA μ A。 请参阅数据表的第5页。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、偏移电流真的很高。 通过电压测量得到的200uA 泄漏电流不是问题、而是问题
    偏移电流... 是否有更好的放大器来测量高达1.. 至100mA? 该器件的电流高达10A、我只需要100mA 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wolfgang、

    您是否需要集成分流电阻器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    这不是"必须"的、我也可以考虑分立式差分。 放大器。
    我考虑使用 INA250、因为它具有高集成度和高精度。 但很显然、我没有阅读全部内容
    这是个问题:-)如果可能的话,我现在想找到一个“INA”,它能够在最大电流下测量0..100mA 36V。
    分流电阻 R 也可能为20..25m Ω。

    如果没有适合当前布局的替代器件、我还可以考虑低侧测量、那么
    无需36V、但这意味着肯定需要新的 PCB 布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何封装兼容的 INAxxxx 更适合仅测量0..100mA、精度为0.5mA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REF 电压不够稳定、这就是输出电压随分流器上的电压上升而上升的原因...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wolfgang、

    如果您尝试测量非常低的电流、我们的最佳器件是 INA190。 它具有最低的输入偏置电流和最低的偏移电压。 对于最高分辨率、如果您打算使用20m Ω 分流器、我建议使用500V/V 增益选项。 对于该器件、您还需要降低电源电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick、

    感谢您的信息。 我想在下一个应用中可以使用 INA190
    现在我达到了我的目标。 我可以测量0..100mA、精度为0.5mA、这对我来说已经足够了。

    我了解到的要点是:
    - REF 必须大于50mV (在我的情况下为64mV)、否则低电流不可测量
    REF 必须非常稳定(OP 缓冲60mV 基准电压)。

    有一点非常重要:INA250在0V 时输出0mA、在30V 时输出6、6mA、并且未连接负载(这是线性的
    0..30V)。 这意味着误差为0、22mA/V
    如果我使用此"校准因子"校正电流测量值、一切都很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wolfgang、

    还请记住、失调电流(RTI)显示的温漂典型值为25µA μ V/°C。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wolfgang、

    听起来您能够解决您的问题。 但是、如果您仍然需要任何进一步的支持、请随时在下面回复。