This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV796:快速响应 TI 的电流检测解决方案

Guru**** 1222260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV796, LMV796-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/758896/lmv796-fast-response-for-current-detect-solution-of-ti

器件型号:LMV796

尊敬的 TI:
   我的客户需要一个解决方案来监控 IGBT 电流、他们希望在5us 内保持从检测电流到关断 IGBT 的时间。 目的是在检测 IGBT 短路时、电路可以快速响应并关闭 IGBT。  

   什么类型的 OPA 可以满足客户的要求? 或者是否有针对客户应用的其他解决方案。 您能否提供解决方案参考原理图?

   谢谢!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    如果唯一的测量是短路检测、那么我建议改用比较器。 数字输出

    对于运算放大器(模拟输出)、请使用差分放大器设置。 添加一个 Vref 直流输入、以便运算放大器输出不会为零、而不会检测到电流。 这是为了防止过载恢复时间延迟。 它很小、但会产生不必要的延迟。 保持高带宽;非常小的反馈电容器值。

    电源电压值是多少? 感测低侧(接近接地)? 正常感应电压范围是多少? 过流/短路的阈值电压是多少? 您是否考虑了放大器增益?
    在回答这些问题后、我可以建议一个电路组件值。

    差分放大器指导手册说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:

      感谢您的回复!

      为您解答的问题:

      电源电压值是多少?   280V-460V

      感测低侧(接近接地)?  低侧、接近接地。

      正常感应电压范围是多少?   0A-80A

      过流/短路的阈值电压是多少?  阈值:过压30A、 短接60A

      您是否考虑了放大器增益?  不知道、帮助设计。

      为您提供的客户系统模块:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    根据电源电压、我指的是运算放大器的电源电压、它可以与微控制器的电源相同。 可能是1.8V、3.3V、5V?

    我看到您的感应电流范围、但 Rs 未知。 检测电压应大于运算放大器的10倍偏移误差。 10 * 1.65mV = 16.5mV。  16.5mV/30A = 0.55m Ω。 对于 Rs、舍入到0.001 Ω 或更高。   

    感应电阻器上的开尔文感应至关重要。 对于微控制输入:这是 ADC 输入还是比较器输入? 两个电阻器位于同相输入端、因此零电流在运算放大器输出端大约为100mV。   

    一旦运算放大器电源电压已知、我将选择增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    这是一个响应速度最快、远低于5us 的解决方案。 它还会放大瞬态噪声、因此可以根据需要增大0pF 电容器。

    VF1 (输出)= 0.1V + 48.47*(IG1)* Rs ;0.1V = Vs 的3.063%

    直流仿真。

    交流响应时间

    e2e.ti.com/.../LMV796-Tina.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的罗纳德:
    谢谢!
    仍有三个问题需要您帮助:
    1 μ s 您能,提供 C20和 C10的值吗?
    2 μ A,,LMV796输出连接到比较器,和用于控制 IGBT 开/关的比较器输出比 LMV796输出到 MCU ADC 更快吗?
    3,我的客户将 LMV796用于汽车应用,是否还有其他注意事项?

    此致
    沈家祥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    1)实际上、值为零(未填充)的是 C1和 C2。 根据系统中的噪声瞬态、可能需要电容器。
    2) 2)为了实现快速响应、不要依赖 MCU ADC。 信号需要通过比较器和硬件直接停止 IGBT。 它还可用于比较器和 MCU 不可屏蔽中断输入(但这会增加一些处理延迟)。
    3) 3)将 LMV796-Q1用于汽车项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的罗纳德:
    非常感谢!

    此致。
    谢谢!