尊敬的 TI:
我的客户需要一个解决方案来监控 IGBT 电流、他们希望在5us 内保持从检测电流到关断 IGBT 的时间。 目的是在检测 IGBT 短路时、电路可以快速响应并关闭 IGBT。
什么类型的 OPA 可以满足客户的要求? 或者是否有针对客户应用的其他解决方案。 您能否提供解决方案参考原理图?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Eric、
如果唯一的测量是短路检测、那么我建议改用比较器。 数字输出
对于运算放大器(模拟输出)、请使用差分放大器设置。 添加一个 Vref 直流输入、以便运算放大器输出不会为零、而不会检测到电流。 这是为了防止过载恢复时间延迟。 它很小、但会产生不必要的延迟。 保持高带宽;非常小的反馈电容器值。
电源电压值是多少? 感测低侧(接近接地)? 正常感应电压范围是多少? 过流/短路的阈值电压是多少? 您是否考虑了放大器增益?
在回答这些问题后、我可以建议一个电路组件值。
Eric、
根据电源电压、我指的是运算放大器的电源电压、它可以与微控制器的电源相同。 可能是1.8V、3.3V、5V?
我看到您的感应电流范围、但 Rs 未知。 检测电压应大于运算放大器的10倍偏移误差。 10 * 1.65mV = 16.5mV。 16.5mV/30A = 0.55m Ω。 对于 Rs、舍入到0.001 Ω 或更高。
感应电阻器上的开尔文感应至关重要。 对于微控制输入:这是 ADC 输入还是比较器输入? 两个电阻器位于同相输入端、因此零电流在运算放大器输出端大约为100mV。
一旦运算放大器电源电压已知、我将选择增益。
Eric、
这是一个响应速度最快、远低于5us 的解决方案。 它还会放大瞬态噪声、因此可以根据需要增大0pF 电容器。
VF1 (输出)= 0.1V + 48.47*(IG1)* Rs ;0.1V = Vs 的3.063%
直流仿真。
交流响应时间