This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:输出噪声约为620kHz

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC1200, AMC1200EVM, SN6501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/739073/amc1300-output-noise-at-around-620khz

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件: AMC1200AMC1200EVMSN6501

大家好、  
我的客户使用 AMC1300替换 U2位置的 AMC1200、从而评估了 AMC1200EVM 上的 AMC1300。
他们发现噪声大约为620kHz。
如果是 AMC1200、则不会观察到此类噪声。

AMC1300在输出级有一个四阶有源 LPF、所以我认为没有观察到这样的噪声。

该噪声的外观是否是 AMC1300的特征?
是否可以通过设置滤波器等来降低此噪声?

AMC1300:

AMC1200:

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认是否使用 EVM 上的 SN6501电路为 AMC1300的 VDD1侧供电?  如果是、请使用另一个工作台电源再次尝试测试结果、并告知我们结果。  AMC1300的输出噪声比 AMC1200低得多、因此这可能是与配置或设置相关的行为、如果您不仔细清洁电路板、也可能会产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Colin-San、

    感谢您的建议。

    我的客户尝试为 VDD2使用干净的电源、并移除了 SN6501以降低 EVM 的噪声。
    但噪声并未如下面所示得到改善。
    此噪声的原因是什么?

    此致、
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshi、

    看起来您是在用单端庄园测量 OUTP 和 OUTN。 您能否使用差分探头查看输出并告知我们情况是否有所改善?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tom San、

    由于我的客户没有用于此测量的差分探头、因此他们使用了两个探头、并使用示波器的数学函数进行观察。 噪声没有改善。

    可能两个探头的调整不足以用于客户的测量、但我是否可以要求您确认是否重现了客户的现象?

    此致、
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshi、

    不要使用示波器探针直接接触 AMC1300的输出。 在每个输出端安装一个50R 电阻器、并将示波器探针连接在这些电阻器后面。 这样、示波器探针的容性负载与 AMC1300输出相隔离、芯片可以稳定工作。 我将采用一个10:1示波器探针。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意: 由于测量设置问题会干扰先前的结果、因此更新了 POST。

    您好!

    我们今天在实验室中测试了 AMC1300 EVM、但发现的行为不同。  以下是中的结果可能不同的时间标度。

    以下是在与 EVM 相同的交流电源板上使用有噪声的荧光灯的结果。  用于为荧光灯泡充电/放电的镇流器会在交流电源上产生大量的恶劣能量、从而干扰同一电源板上的其他设备。  尝试关闭任何有噪声的荧光灯或其他可能污染电源的设备、然后重试测量。  请注意、在灯点亮的情况下、我们会看到与您报告的波形类似的波形。  如上面的许多图像所示、当灯熄灭时、噪音不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Collin San、
    非常感谢您的合作。
    我将向我的客户报告此结果、测量环境和方法。

    谢谢、此致、
    Toshi