主题中讨论的其他器件: AMC1200、 AMC1200EVM、 SN6501
大家好、
我的客户使用 AMC1300替换 U2位置的 AMC1200、从而评估了 AMC1200EVM 上的 AMC1300。
他们发现噪声大约为620kHz。
如果是 AMC1200、则不会观察到此类噪声。
AMC1300在输出级有一个四阶有源 LPF、所以我认为没有观察到这样的噪声。
该噪声的外观是否是 AMC1300的特征?
是否可以通过设置滤波器等来降低此噪声?
此致、
Toshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用 AMC1300替换 U2位置的 AMC1200、从而评估了 AMC1200EVM 上的 AMC1300。
他们发现噪声大约为620kHz。
如果是 AMC1200、则不会观察到此类噪声。
AMC1300在输出级有一个四阶有源 LPF、所以我认为没有观察到这样的噪声。
该噪声的外观是否是 AMC1300的特征?
是否可以通过设置滤波器等来降低此噪声?
此致、
Toshi
注意: 由于测量设置问题会干扰先前的结果、因此更新了 POST。
您好!
我们今天在实验室中测试了 AMC1300 EVM、但发现的行为不同。 以下是中的结果可能不同的时间标度。
以下是在与 EVM 相同的交流电源板上使用有噪声的荧光灯的结果。 用于为荧光灯泡充电/放电的镇流器会在交流电源上产生大量的恶劣能量、从而干扰同一电源板上的其他设备。 尝试关闭任何有噪声的荧光灯或其他可能污染电源的设备、然后重试测量。 请注意、在灯点亮的情况下、我们会看到与您报告的波形类似的波形。 如上面的许多图像所示、当灯熄灭时、噪音不存在。