主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TL431、 INA122
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好 TI:
我不熟悉此博客、有一个"挑战"、如果有一些帮助、我将不胜感激。 我一直在使用双运算放大器通过双应变仪放大桥、以用于户外应用。 目前、我将放大约530x、然后使用 tensy 3.2以大约100Hz 的频率对值进行数字化。 我发现我的值初始漂移了一些、然后在大约10分钟后、这些值稳定下来。 为了尝试提高稳定性、我购买了 INA333并一直在进行实验。 我正在努力工作-并怀疑这是一个共模问题。 感谢您下载的 TINA -我尝试模拟我的电路并确定足够-我无法从 TINA 获取任何读数! 我的应变仪为350欧姆、我计算出它们因应用而变化+/- 0.5欧姆。 我使用两个不同的电压电源、一个用于电桥、一个用于放大器)-认为这将提高我的电路的稳定性和噪声。
我随附了我的模型的 TINA 导出。 应变仪由 R5和 R6表示。 我甚至下载了您的输出与 CM 模型 -尝试使 CM 电压处于范围内-但这似乎没有帮助。
如果 INA333是适合我的应用的模块以及如何配置电路、那么我希望在确定我的错误时能提供一些帮助。
谢谢你
Andy Basacchi、P. Eng.e2e.ti.com/.../CM-INA333-SIMULATION.CIR