This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA333:INA333

Guru**** 1558025 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA333, TL431, INA122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/722305/tina-spice-ina333-ina333

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件:TINA-TITL431INA122

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好 TI:

我不熟悉此博客、有一个"挑战"、如果有一些帮助、我将不胜感激。  我一直在使用双运算放大器通过双应变仪放大桥、以用于户外应用。 目前、我将放大约530x、然后使用 tensy 3.2以大约100Hz 的频率对值进行数字化。  我发现我的值初始漂移了一些、然后在大约10分钟后、这些值稳定下来。 为了尝试提高稳定性、我购买了 INA333并一直在进行实验。  我正在努力工作-并怀疑这是一个共模问题。  感谢您下载的 TINA -我尝试模拟我的电路并确定足够-我无法从 TINA 获取任何读数!  我的应变仪为350欧姆、我计算出它们因应用而变化+/- 0.5欧姆。  我使用两个不同的电压电源、一个用于电桥、一个用于放大器)-认为这将提高我的电路的稳定性和噪声。

我随附了我的模型的 TINA 导出。  应变仪由 R5和 R6表示。  我甚至下载了您的输出与 CM 模型 -尝试使 CM 电压处于范围内-但这似乎没有帮助。

如果 INA333是适合我的应用的模块以及如何配置电路、那么我希望在确定我的错误时能提供一些帮助。

谢谢你

Andy Basacchi、P. Eng.e2e.ti.com/.../CM-INA333-SIMULATION.CIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    您能给我们展示一个原理图吗? 还是 TINA-TI 文件? 它是一个以".TSC"结尾的文件。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai:

    我认为该文件本来会包含在导出文件中。  在这里。

    谢谢你

    Andy Basacchi、P. Eng.e2e.ti.com/.../CM-INA333-simulation.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您的原理图有几个问题。

    引脚5上的 REF 电压必须低电平提供、而不是由分压器提供。 否则、您将破坏差分放大器部分的对称性、而 INA333无法再正常工作。 数据表的图32和33显示了如何实现这一点。

    2.如果传感器的输入电压为双极、则输出电压需要摆动 REF 电压。 如果 INA333的电源电压是单极的(单电源)、您应该在电源轨之间将 REF 电压上移得足够高。 另一方面、如果 REF 电压应为0V、则应使用双极电源电压。

    3.如果来自传感器的输入电压为单极、则输入电压应为正(Vin+>Vin-)。 如果为 INA333使用单电源、请记住、输出电压不能完全降至0V。 因此、您可以使用大于0V 的 REF 电压来提升输出电压、也可以使用(小)负电源电压。  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai:

    这是一个单电池应用、因此我的电压电源是单极的。  我将更改我的基准电压以包含单个运算放大器、并移动基准电压、以便我的输出可以在我期望的范围之间摆动。

    第三点、我的输入电压是单极的。  随着应变仪的变化、我是否需要确保输入电压(假设我将电桥值设置为 Vin+需要始终超过 Vin-的值?  因此、我是否需要确保对于我的应变仪范围的所有值- VIN+始终大于 Vin-?

    谢谢你

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我之所以这样写、是因为在您的仿真中、您的输入电压是 Vin+< Vin-。 如果输入电压是单极的并且始终是 Vin+< Vin-、这可能不是您想要的... 不需要、您无需确保这一点。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai:

    我根据数据表添加了一个运算放大器来驱动 Vref、并能够开始使该模型正常工作。 我注意到、当我的增益接近我需要的值(530)时、该模型不会计算解决方案、因此增益仅限于100以上。 我正在考虑使用单极电压和应变仪的应用、我将恢复到之前的电路。

    感谢你的帮助。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    使用 INA333可以获得系数530的增益。 我选择了400mV 的 REF 电压和3.4V 的单电源电压:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai:

    感谢您为我提供此信息-正如我放弃了芯片。  我一直在使用模型和一些参数-现在我似乎可以看到线性化。  您是否知道是否有方法可以同时改变两个输入参数(例如、R5和 R6在相反的方向上)并绘制输出?

    此外、您如何实际选择输出-因为我尝试插入'output'并且无法使其正常工作?

    谢谢你

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    TINA-TI 的行为有时有点奇怪。 更改某些组件值或分析参数会有所帮助。

    通过使用一个电位计来改变 R5和 R6、此电位计在执行直流传输特性时被单步通过。 我向您展示如何:

    我忘记为您提供 TINA-TI 文件:

    e2e.ti.com/.../andy.TSC

    e2e.ti.com/.../andy1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai:

    感谢您这么做。  我将测试电路并告诉您我是如何制造的。  您能否告诉我为什么使用两个1欧姆电阻 R4和 R7?

    谢谢你

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    您在原始仿真中引入了 R4和 R7 ... :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚:

    好的-谢谢提醒我。  在您的帮助下、我终于让电路正常工作了。 我还让模型工作。  我注意到、电路对从冷启动(非上电位置)的初始启动非常敏感。  我看到的是输出电压从初始的1.85伏(我的理想电压为 POT 的50%)变化、然后在不进行任何调整的情况下下降。  我怀疑是组件预热、从而改变了它们的属性。  您是否有任何建议来最大限度地减小此启动变化?

    我已经测量到、它需要大约20分钟才能稳定下来。

    谢谢你

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    应变仪是否会因为电桥电压过高而升温?

    您使用什么应变仪? 您能否提供数据表的链接?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai:

    我想了同样的东西、但在进一步调查中-我认为它可能是我的电桥电路电压基准。 我使用 TL431使用两组基准。  一个为 INA333生成3.35V、另一个为桥生成2.485V。  几个月前、我通过这种方法来使电池(例如、3.7V)供电时的电路稳定下来。  现在我非常仔细地看一下、TL431可能会发热、并且根据其温度与基准电压-随着温度的升高、电压会下降(例如加热)。  这随后反映在不断变化的输出电压中。

    我使用的应变仪与 HBM - https://www.hbm.com/en/4561/ly-linear-strain-gauges-with-1-measurement-grid/中的"LY13 - 6/350"类似

    我使用的是350欧姆的铝质电阻器。

    谢谢你

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    您可以指定漂移吗? 您可以说在加电后、它的输出电压立即为1.85V。 20分钟后的输出电压是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai:

    以下是我在一段时间(分钟)内测量的输出电压以及 TL431电压源提供的电桥电压的两个屏幕截图。

    如您所见-它们都发生了变化、我怀疑电桥电压源会影响输出。   

    谢谢

    Andy

    e2e.ti.com/.../INA333-Time-Test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    在20分钟内从1.85V 输出电压到1.3V 的转换非常大、而且绝对异常!

    电桥电压从2.4916V 转换到2.4906V 不能解释这种巨大的变化、因为这种变化仅为1mV、并通过电桥的作用转换为更小的差分输入电压漂移。

    在查看测量结果时、我首先想到的是、电桥似乎有点不平衡。 在具有完全平衡电桥的空闲情况下、您应该会看到一个与 REF 电压相似的输出电压:

    为了仿真电桥电压漂移的影响、我搜索了 POT 设置、结果输出电压为1.85V:

    然后、我将电桥电压从2.4916V 更改为2.4906V:

    输出电压从1.85V 变为仅1.84974V、这一点不足为奇。 简单的心理估计显示了相同的结果。

    INA333的任何参数的任何其他漂移都无法解释这种巨大的输出电压漂移。 只需用0.1%/ 25ppm 的精密电阻器替换应变计和 R1和 R2、即可检查裸片 INA333的性能。 如果 INA333未损坏、您将很难看到如此巨大的输出电压漂移。

    我认为您的应变仪有问题、最终是 R1和 R2。 即使它们仅加热很小、您也可能会看到输出电压发生相当大的变化。 尤其是在电桥加热不均匀的情况下。 您是否已将应变仪直接粘在金属表面上、以便金属表面可用作散热器? 两个应变仪是否完全处于相同的温度?

    您使用两个单独的应变仪、对吧? 如果它们差异过大并显示不均匀漂移、会怎么样? 您是否考虑过使用完整的应变仪桥、其中所有应变仪都是由相同材料制成的、而不是使用单独的应变仪?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记了:

    e2e.ti.com/.../andy2.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai:

    首先、我很惊讶您是在星期六工作的、因此非常感谢您给我发送了上面的注释。  我看到你们做了什么、我很高兴听到你们认为电路中存在一些不平衡。  让我回答一些问题、并告诉您我要做的事情:

    在我测试 INA333时、我不想粘附应变仪、因此无法再次使用它们。 因此、我暂时将它们放在一 个非常大的外壳中的"自由空气"中、使其处于受控环境中。  外壳的尺寸是电路板尺寸的许多倍-因此外壳内不会过热。  因此、我要说它们的温度与它们在彼此接近的1 CM 内完全相同。

    2.是的、我使用两个单独的应变仪-它们是相同的(几个0.1欧姆)。  我使用两个、因为我想通过将它们放置在弯曲的小矩形条的相对侧来最大程度地提高应变输出。  这样、它们会在相反方向应变-将有效应变加倍、并通过将它们放置在电桥的同一侧来进行温度补偿(例如、上面电路中的 R5/R6)。  应变仪由与导板(铝)相同的材料制成。

    根据您的意见-我现在将移除应变仪并将其替换为固定电阻器以进行测试。  我认为我没有上面提到的精度和温度系数、但会得到我安装过的最好的结果并重新执行测试。  请注意、我发现必须添加一个2欧姆电阻器(与 R6接地串联)、以补偿现有电路中 R1/R2的变化。

    我将告诉您我最终得到的结果。

    谢谢你

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    这不奏效。 我这么做很有趣!

    嗯、为了将金属表面用作散热器、应该将应变仪粘在金属表面上。 将应变仪安装在自然通风环境中可能是所有问题的原因...

    请参阅使用"裸"INA333进行的测试:如果350R 电阻器未加热、则可以采用1%/ 50ppm / 0.6W / 0207金属膜电阻器。 为了尽可能减少散热、您可以通过200R 和150R 电阻器的串联电路来制造350R 电阻。 请为此串联电路使用1%/ 50ppm / 0.6W / 0207金属膜电阻器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai:

    我很高兴看到这很有趣-因为我也认为这是一项挑战、要想正确解决这个问题!  我对现有的内容进行了进一步测试、请参阅随附的 PDF 以了解结果。

    测试45:我省去了350欧姆应变仪、并将280欧姆1%电阻器放置到位(这就是我必须使用的所有电阻器)。  如您所见、结果稳定到一个更好的值、但仍然需要时间才能实现稳定。  我注意到电桥电压有相当多的随机性-随着时间的推移、电桥电压会稍微降低。  另外、经过大约140分钟的观察、我决定重新启动我的程序(未循环通电)、它会自动调节基准电压、为我提供1.85V 的输出。  您将看到结果。

    测试46: 我决定消除第二个单独的电桥电源电压、并在电桥顶部放置一个大约135欧姆的串联电阻器、该电阻器由为 INA333供电的相同电压供电。  然后、当电路达到室温时、我运行了测试。  您将注意到、我同样地将电压(输出)降至稍低的值、然后测试45 -但电桥电压这次上升-并且随机变化较小。   我在30分钟后重新启动电路-您会看到它非常稳定。

    现在我想、电路达到"温度"需要大约10分钟、然后会出现微小的漂移。  理想情况下、我希望它能更快地实现!

    我要尝试的下一个测试是直接将电桥电压连接到提供给 INA333的电压、而不使用串联电阻。

    非常乐意倾听您的想法、了解导致这种初始漂移的原因以及我可以采取哪些措施来进一步减少漂移。

    谢谢你

    Andye2e.ti.com/.../Test-45-_2D00_-46.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我仍然认为漂移来自电桥电阻器内的热耗散。 普通350R 应变仪电桥的电流应仅约为1mA。 但在您的电路中、电流为3.6mA。 因此、热耗散为3.6 ^ 2 =通常的13倍。

    顺便说一下、有一个有关您的应用的很好的文档:

    http://www.ti.com/tool/TIPD170

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai:

    我将看一下这篇文章、并尝试降低流经电桥的电流。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我同意 Kai 的说法、这对一座桥梁来说是相当大的电流、这可能是您问题的根源。 不过、我关心的另一个问题是、在您发布的数据中、您为每个测量周期调用一个基准电压、并且基准电压的差异与输出测量的差异非常相关。 根据基准电压、您是否在谈论 INA 基准引脚上的电压? 您使用什么器件来生成此基准电压? 如果基准不稳定或者您用来对电源进行分频的电阻器太小、那么实际可能是基准电压随功率耗散而漂移!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zak:

    当凯安与他分享他对通过桥梁的电流的关注后、我一直在寻求对其进行修改。  我现在将总电流限制为2mA -因此电桥每侧为1mA。  由于我无法改变 INA333电路-因为它焊接在位-我移动到了一个类似的芯片、我今天早些时候在一个8引脚 DIP 中使用了 INA122。  我已经将其放在试验板上、现在使用固定电阻器作为起点来测试稳定性。  我查看了 INA122的输出电压与共模间的关系应用-并将 Vin +和 Vin -置于图表的中间范围内。  在查看他与我共享的应变仪示例项目的数据表时、我还注意到我的电流电压源(TL431)可能会导致明显的随机噪声(如我先前与 Kai 共享的电桥电压图之一所示)。  现在、我正在认真考虑从 TL431转向使用 REF5XX 3端子串联电压电源来进行设计。

    是的、我的基准电压是芯片在其输入中看到的电压。  Per Kai -上周我停止使用固定电阻器、因为它干扰了 INA333内部电阻器。  我要使用的是由 Tensy 3.6提供的12位 DAC。   该芯片允许我通过它的16位 ADC 输入读取多个输入-因此是我的读数。  我还测量 Vref -我发现它非常稳定-因此不会立即成为误差源。  

    在我配置 INA122之后-我进行了一些初步测量、到目前为止看起来不错。  因为我的问题是电路组件的初始预热-我需要让电路在夜间达到室温、然后在早上从冷启动开始再测试一次。  我希望它能为我提供我一直在搜索的稳定读数、然后使用两个应变仪对其进行测试、以查看温度对它们的影响。

    如果这一切正常、那么我将使用 INA333并为我的电路提供3个端子电源。

    非常感谢 TI 迄今为止为我提供的支持!

    Andy Basacchi、P. Eng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak & Kai:

    我想告诉大家、我最终通过对 INA122的测试获得了一些非常好的结果。  在封装中、您将看到在自然通风条件下使用应变仪(350欧姆)时的稳定性图。  曲线几乎直走死-与初始预热期间的上升或下降相比。  我所做的也是测试电路的增益(请参阅所测试电路的封闭 TINA 模型)-现在可以确认我的 Δ V 输出与 Δ R (电阻变化)为2.000 V/欧姆。 这正是我的目标、因为我的精密运算放大器电路为我提供1.89V/Ohm -但不稳定。

    现在、我计划将 INA333与两个 REF5XX 电压源配合使用、以获得进一步的电压稳定性-并保持相同的增益。  我已经在 TINA (顺便说一下、这是一款出色的工具)中对其进行了建模、现在我相信它能够正常工作。

    感谢您和 TI 在过去的1/2周内提供的支持!

    Andy Basacchi、P. Eng

    e2e.ti.com/.../Final-Solution.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在看起来非常好。 恭喜!

    Kai