主题中讨论的其他器件: VCA2617
团队、
请您澄清以下内容吗?
VCA261x 是差分放大器:
VCA2617指定了单端和差分最大输入电压规格(请参阅 SBOS326的第3页)。
-对于 VCA2615 、只给出了一个最大输入电压规格(请参阅 SBOS316D 的第3页)。
它是差分的单端吗?
提前感谢、
A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Pierre、
你过得怎么样?
请查看以下2个图(一个 来自 VCA2615数据表、
另 一个来自 VCA2615用户指南)。
简而言之、这两个图显示了相同的情况:
输入信号 是到 LNP 输入引脚的单端信号(仅限 LNP_IN+)。
VGA 在 这两个引脚(VCA_OUT+和 VCA_OUT1-)上生成差分输出信号。
1) 1)从 VCA2615数据表中:
2) 2)来自 VCA2615用户指南:
因此、噪声密度应该被计算(对于输入参考噪声=>由 LNP 单端输入+ VGA 输入计算得出
和输出参考噪声=> VGA 差分输出)。
谢谢!
此致、
陈